This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:HDMI2.0 Vswing 合规性测试失败

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181RGZEVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066798/sn65dp159-hdmi2-0-vswing-compliance-test-fail

部件号:SN65DP159
“线程”中讨论的其它部件: 测试TMDS181RGZEVMTMDS181EVMTMDS181

大家好,团队

我们使用 SN65DP159作为 HDMI2.0重新计时器,HDMI2.0 Vswing 合规性测试失败。

您能给我一个调整寄存器或 Vsadj 的指南吗?

我们不能 多次进行合规性测试。

我们可以使用 TMDS181RGZEVM 调整 DP159吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以参阅 DP159数据表的图3和第10.3.1节。 当 Vsadj 减小时,Vswing 增加,VL 减小。 当 Vsadj 增加时,Vswing 减少,VL 增加。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。

    您能否回答 关于 TMDS181RGZEVM 的问题?

    我们计划使用它来代替示波器来进行 occompliance 测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不完全理解使用 TMDS181EVM 调整 DP159的问题,您是否是指使用 EyeScan 软件?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,我的意思是使用 EyeScan 软件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,EyeScan 软件支持 TMDS181和 DP159。

    谢谢

    大卫