This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT23:是否支持直流耦合 LVDS 输入?

Guru**** 2961040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066783/sn65ept23-is-dc-coupled-lvds-input-supported

部件号:SN65EPT23

您好,

我们计划将 LVDS 信号传送到此设备。 数据表指出输入是 LVPECL/LVDS。 但是 ,数据表(第3页)中仅给出了 LVPECL 的 DC 特征。 电压阈值不符合 LVDS 标准。 例如,输入低压电压被认为在1.355V 至1.675V 之间,但 LVDS 的输入低压电压大约为1V。  

相反,在 AC  特性 表中,输入摆幅的定义为150mV 到1200mV。 LVDS 可提供350mV 摆动,因此符合此要求。

如果我们将 LVDS 信号直接连接到此设备的输入端,是否会出现问题? 或者我们是否需要交流耦合并偏置信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    本设备专为 PECL 设计。 只要直接 LVDS 信号处于1.2V 至3.3V 的输入共模范围内,它就可以接受。

    设备内没有内部终端,因此您需要外部终端。 有关适当的终止/偏置(假设您有 DC 耦合),请参阅本应用手册: www.ti.com/.../scaa062.pdf。

    谢谢

    大卫