This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:AC cap placement in TMUXHS4412 and

Guru**** 2535650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066477/tmuxhs4412-ac-cap-placement-in-tmuxhs4412-and

部件号:TMUXHS4412

尊敬的团队

关于交流耦合的位置,我的客户有一些问题,希望使用较少数量的盖子。请提供一些建议

  • 板载电压为0.9V。因此,4412 RX 中不需要交流电
  • REDRIVER TX 具有交流耦合

谢谢

巴西

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 sw0/sw1?

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩

    它是板载开关芯片

    巴西

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,空调罩看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请更改图片。

    根据您的理解,pice 插槽集成了交流电盖,驱动器 TX 和 RX 都需要交流耦合, 您 认为 这种情况或最后一种情况更好

    巴西

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 插槽仅集成了 TX 或 TX 和 RX 上的交流电帽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    我认为在 PCIe 应用中,这些交流耦合帽集成在 TX 驱动 PCIe 插槽中,而不是 TX 和 RX

    巴西

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以第一个图解是正确的。

    此致

    布莱恩