This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:TCAN1051HGVDR

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066661/tcan1051h-tcan1051hgvdr

部件号:TCAN1051H
“线程:TCAN1051”中讨论的其它部件

尊敬的专家:

客户计划进行大转换,以使用 TCAN1051HGDR 替代竞争对手的 TJA1051。 他们对 TI 产品的芯片设置知之甚少,但从他们以前购买的产品中可以理解,主1051通常在芯片上可见。  

如果 这是 TCAN1051HGVDR 的芯片,请提出建议。  

1. /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/138/DECAP.png

2. /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/138/LABEL-N-X_2D00_RAY.png

感谢您的善意帮助。
请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    TCAN1051板牙是 SN65HVDA553板牙的修订版,我们可以在您共享的图像中看到它。 虽然 TCAN1051修订版中没有更新此标记,但我可以基于此代码和批次跟踪代码确认此装置是 TCAN1051HGVDR。

    这种特殊装置看起来很困难。 在某些测试中,设备意外失败是否有任何问题? 还是这项测试具有破坏性? 如果没有,请分享标签信息的高分辨率图像吗?  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    图中所示为破坏性的破图。
    他们将继续下一步,将未使用的部件放在主板上进行第一轮测试。  

    感谢您的参与。