This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN14415EVM:发生 WD 故障事件时 LDO 输出的状态

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066761/tlin14415evm-state-of-ldo-output-when-a-wd-failure-event-occurs

部件号:TLIN14415EVM

出现 WD 故障事件时,有人对 LDO 输出的状态提出疑问。

我需要帮助确认此电子邮件中突出显示的2个假设。

我们的产品概念假定,当发生 WD 故障事件时,LDO 已关闭,但数据表中的语言对此没有明确说明。

 

此外,我认为我们基于数据表中的以下假设有一个顾虑:

  1. 当错误计数器(即 WD_ERR_CNT 寄存器的值)达到看门狗触发事件级别(即 WD_ERR_CNT_SET 寄存器的值)时,会出现‘WD 故障事件’。
  2. 每次错过 WD 窗口时,看门狗错误计数器将增加1。
  3. 当设备在 PIN 模式下使用时,根据 H14[4:1] WD_ERR_CNT 寄存器中的默认值 b0100,错误计数器设置为四。
  4. 当在 PIN 模式下使用设备时,根据 H13[1:0] WD_action 寄存器中的默认 B10值,每次错过 WD 窗口时,nWDR 输出将从高切换为低切换为高。
  5. ‘在 PIN 模式下使用时,根据 H13[3:2] WD_ERR_CNT_SET 寄存器中的默认值 B00,设备将在第一个错过的 WD 窗口中显示“WD 失败事件”。

 

我们需要以 Pin 模式运行此设备,目前我们的 WDT 输入已被拉至地电位,该输入将看门狗服务间隔(双对话 = 打开+关闭窗口)设置为标称40毫秒,标称打开窗口为20毫秒。

因此,如果假设5是真的,那么这似乎是相当严格的。

这意味着微型电脑在操作期间不能错过单个窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿贝尔

    感谢您的关注。 要启动,看门狗故障事件不会自动表示 LDO 已关闭。 在 SPI 模式下,可以将 LDO 配置为关闭微处理器的复位,但默认情况下不会发生这种情况,并且在看门狗发生故障时,设备不会进入故障保护模式。

    在引脚模式下,是的,第一个看门狗故障将导致看门狗事件发生,从而将 nWDR 引脚拉低。 这是相当严格的,但客户是否可以将窗口设置为更大的 PIN 模式时间范围?

    此致,

    埃里克·哈克特