This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有去控制功能的 RGB 到 LVDS 产品

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, DS90C185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066659/rgb-to-lvds-product-with-de-control

线程中讨论的其他部件:SN65LVDS93BDS90C185

尊敬的,

CPU 是 RGB 接口,屏幕是 LVDS 接口,所以我需要一个 RGB 到 LVDS 转换器,颜色是24位,,带有 DE 控制;我发现 SN65LVDS93B 是网桥, 但没有 DE 控制,你能帮我提供任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    您能澄清一下 de Control 的意思吗?  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    虽然这不是引脚2插针的替换,但 DS90C185以24位 RGB 工作,并通过 DE 控制输出 LVDS。

    https://www.ti.com/product/DS90C185#pps

    请告诉我您是否需要在提供的服务之外满足其他要求。  

    最佳