This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002:测试已安装 ESD 保护设备的完整性。

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066436/tpd6f002-testing-the-integrity-of-installed-esd-protection-devices

部件号:TPD6F002
“线程:测试”中讨论的其它部件

测试电路中的 ESD 保护设备的正确方法是什么,以确保其安装正确且未被 ESD 事件损坏?  它是否像使用 DMM 的二极管功能一样简单,或者是否有更复杂的测试设置来正确验证设备是否已安装且状态良好?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布伦特,

    DMM 仅用于验证单向保护设备是否正确连接。

    但是,实现此目的的正确方法是曲线跟踪设备(扫描电压和测量电流),以确保设备已连接且未损坏。  您 应该看到保护装置的 VBR 电压崩溃。 如果它是单向的,那么它只会在二极管的一侧执行此操作,而双向的两侧都将具有此分解曲线。  

    分解曲线应类似于下面的曲线(对于双向)。

    希望这对我们有所帮助,

    如果您还有其他问题,请告诉我。
    谢谢你,

    埃里卡