This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:使用 TPS65987D,不带 EEPROM/Flash...

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066602/tps65987d-use-tps65987d-without-eeprom-flash

部件号:TPS65987D

尊敬的各位先生:

作为数据表,第43页上有 TPS65987D 的默认设置。

是否可以在不使用外部闪存或 EEPROM 的情况下使用 TPS65987D 默认设置配置文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    是的,可以通过 ADCIN 引脚设置默认配置。 有关如何设置这些配置之一的详细信息,请参阅引导部分8.4。

    谢谢你,

    哈里