This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:自动协商有时失败

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066629/dp83867is-auto-negotiation-failed-sometimes

部件号:DP83867IS
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,专家:

我的客户报告 DP83867出现问题:有时自动协商失败,接收器时钟频率测量为2.5MHz 或25MHz。  

在这种情况下,他们尝试了 MII 环回测试,但失败。

如果他们有时会插上电源线,则此问题可能会消失。

他们在故障情况下阅读内部注册,注册内容为:

他们发现寄存器0x000A 的良好状态和故障状态之间存在显著差异:内容为0x3800状态良好,0x0800状态错误。

此问题的可能根本原因是什么?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    寄存器0x000A 值 x0800显示远端和本地接收的接收器状态尚不正常。 能否检查写入寄存器0x001F = X8000是否有帮助(重置 PHY)? 他们使用的是短电缆(<1m)还是长电缆? 他们是否可以使用不同的电缆进行测试(如果使用的是短电缆,则可能是较长的电缆),以了解对电缆的依赖性。

    -

    此致,

    维克拉姆