This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:驱动程序支持

Guru**** 2966490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN65DP159, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066464/sn65dp159-driver-support

部件号:SN65DP159
“线程”中讨论的其它部件:TMDS181, SN75DP159

你(们)好

因为客户的操作系统是 CentOS 8和 Windows 10 IoT Enterprise,所以 TMDS181和 SN65DP159/SN75DP159需要驱动程序支持还是只要 AMI BIOS 支持? 该平台是英特尔 Elkhart 的凌动 CPU。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DP159和 TMDS181均支持引脚带模式或 I2C 配置模式。 有关 I2C 配置模式,请参阅这两个应用说明 :https://www.ti.com/lit/an/slla468/slla468.pdf ,https://www.ti.com/lit/an/slla466/slla466.pdf。  他们没有驱动程序。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

     我们客户的 HDMI 源来自 Elkhart 湖芯片,并在参考设计中使用 DP159。 您认为哪一款更适合客户的 HDMI 2.0应用? DP159还是 TMDS181? 感谢你的善意帮助。

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里

    它取决于源输出是交流还是直流耦合。 对于交流耦合输出,请使用 DP159。 对于直流耦合输出,请使用 TMDS181。

    谢谢

    大卫