This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050-Q1:参考电压针脚与 Vcc 连接?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066626/sn65hvd1050-q1-reference-voltage-pin-to-connect-with-vcc

部件号:SN65HVD1050-Q1

各位专家:

你好。 客户希望使用 替代部件。

要更换产品中的现有 CAN 驱动程序,SN65HVD1050QDRQ1是一个很好的候选产品,但当前零件的引脚5连接到 Vcc。 SN65HVD1050QDRQ1的数据表显示引脚5为参考电压,等效电路显示出2k 上拉和2k 下拉。 在 SN65HVD1050QDRQ1上将 Vref 连接到 Vcc 是否正常?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    我不建议使用此配置,因为对参考电压施加5V 电压会导致此电源线路上出现不必要的泄漏路径。 相反,TCAN1057A 这样的设备是否合适? 该设备的引脚5有无连接(NC),因此在此处应用5V 将不会对设备产生影响,并且不会对电源产生负载。 如果不需要静音模式,也可以使用 TCAN1044A (待机版本)。  

    请告诉我这项建议是否有效,以及你是否还有其他问题。

    此致,
    埃里克·肖特