This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:1000 Base-T 应用

Guru**** 2515015 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066733/ds100br210-1000-base-t-application

部件号:DS100BR210

我可以将此 IC 用于1000 Base-T 应用吗? 我的要求是将2台 PC 之间的 RJ45接口(以交叉方式)与两台 PC 之间的转接装置连接起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此驱动程序不是专门为1000BASE-T 信号设计或验证的。 1000BASE-T 使用 PAM5,而 DS100BR210设计并测试了 NRZ 信令。

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔