This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:USB 1.1全速模式驱动器或 LVDS 信号调节器

Guru**** 2887210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216IEVM, TUSB216, TUSB216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066126/tusb216-q1-usb-1-1-full-speed-mode-redriver-or-lvds-signal-conditioner

部件号:TUSB216-Q1
线程中讨论的其他部件:TUSB216IEVMTUSB216TUSB216EVM

主机 PC 具有 USB2.0端口,USB 设备仅支持 USB1.1

USB 电缆(约2米)位于不良噪音环境中。

因此,设备的 USB 连接不稳定。

我购买了 TUSB216IEVM 并进行了测试。

但 TUSB216仅在高速模式下启用信号补偿。

如上所述,但我的设备仅支持 USB1.1全速,  

TUSB216未启用信号补偿,只是绕过了它。

我发现了其他 USB 2.0驱动程序型号,但它们都具有相同的功能。

(低速和全速旁路,仅高速信号补偿)

在这种情况下,我可以使用其它类型的信号调节器而不是 USB 驱动器吗?

例如,USB1.1路径上的 LVDS 接口信号调节器

有什么想法吗?  如果可能,请推荐使用合适的调节剂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于 USB 1.1/2.0是如何进行封装的,因此您将无法在此使用 LVDS 缓冲器或通用信号调节器。 最好使用 HS 或 FS USB 集线器在集线器下游端口重新创建数据包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的回复。

    正如您所说,我已经使用 HS USB 集线器和 TUSB216EVM 进行了测试。

    在这种情况下,TUSB216的信号补偿功能被很好地启用。

    如果在充分考虑后没有其他适当方法,

    我的解决方案最终决定可能是在我的应用程序上添加 USB 集线器电路。

    再次感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请理解,对于全速应用,这将是您的最佳选择。