This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:寻找具有中断功能的6/8通道 I2C 开关

Guru**** 2766225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066223/pca9545a-seek-for-6-8-channel-i2c-switch-with-interrupt-function

部件号:PCA9545A

大家好,团队

我的客户希望找到具有中断功能(如 PCA9545A 4通道输出)的6/8通道 I2C 开关。

我们有这些设备吗? 请帮我检查,我在 TI.com 上找不到合适的设备。

此致,

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有中断的大型 I²C Ω 开关;可能是因为这需要太多的中断引脚。

    可能可以组合两个开关,或者使用8通道开关,并将中断线与和门组合(这样您就无法快速确定中断源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    感谢您的回复,我会建议客户为此组合使用两台交换机。

    此致,

    刘德华