This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:PCF8575 I2C 总线输入上升时间

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066108/pcf8575-pcf8575-i2c-bus-input-rise-time

部件号:PCF8575

大家好,

 如何定义 CB 的 I2C 总线输入上升时间,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由 I2C 规范定义的,该规范规定上升时间从 Vcc 的30%到 Vcc 的70%。

    -鲍比