This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:有关引脚的澄清问题

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066061/tfp410-clarification-questions-about-pins

部件号:TFP410

阅读数据表并浏览 E2E 论坛后,我对 TFP410有以下澄清问题。

1.如果不使用热插拔功能,HTPLG 引脚是否可以浮动?

2.第7.4.4节是否规定每次通电后必须重置 TFP410,或者仅在短暂降低 ISEL/RST 然后再提高后重置 TFP410?

此外,在第7.4.4节中,数据表中还显示“必须重置设备”。 它们是指使用 PD 引脚,ISEL/RST 引脚还是 CTL_1_mode 寄存器中的 PD 位来重置 TFP410吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅下面我的回答

    1.如果不使用热插拔功能,HTPLG 引脚是否可以浮动?

    否,我会将 HTPLG 引脚拉高。  

    2.第7.4.4节是否规定每次通电后必须重置 TFP410,或者仅在短暂降低 ISEL/RST 然后再提高后重置 TFP410?

    加电后必须重置 TFP410。  

    此外,在第7.4.4节中,数据表中还显示“必须重置设备”。 它们是指使用 PD 引脚,ISEL/RST 引脚还是 CTL_1_mode 寄存器中的 PD 位来重置 TFP410吗?

    这是 PD 销。 ISEL/RST 引脚仅用于重置 I2C 寄存器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    因此,如果我理解正确,CTL_1_mode 寄存器中的 PD 位不能仅用于重置设备的物理 PD 针脚,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,这取决于 I2C 接口是启用还是禁用。 如果您查看 PD 引脚描述,

    当 I2C 启用时,PD 引脚将接地,然后您将使用 PD 位控制 TFP410重置。

    谢谢

    大卫