This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:使用“带7”设置1Vpp 传输级别

Guru**** 2767625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066043/dp83td510e-setting-1vpp-transmit-level-using-strap-7

部件号:DP83TD510E

您好,

我想将产品的10BASE-T1L 信号电平设置为1Vpp。  产品没有微控制器,因此我无法使用 MDIO 接口在固件中设置信号级别。  我必须使用紧固带。

DP83TD510E 数据表指示我可以通过将 Strap 7置于模式1将信号电平设置为1Vpp。

因此,我在引脚28上拉了2.49K,将“绑带7”设置为“模式1”。

但是,信号电平为2.4Vpp。  只有当我的产品和与其通信的设备在引脚28上有2.49K 上拉杆以将“绑带7”设置为“模式1”时,信号级别才为1Vpp。

 DP83TD510E 的这种行为是否正确?  如果是这样,是否有办法只使用产品中的绑带将信号电平设置为1Vpp?

如果 这是 DP83TD510E 的正确行为,则需要重新编写带子7的描述,以明确说明其工作原理。  

谢谢,

赛鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赛鲁斯,

    10BASE-T1L 设备在任一链路合作伙伴请求的最高摆动模式下连接。 所以你观察的是正常行为。 表中描述了510 PHY 的回转请求的绑定设置,在链路伙伴上也必须执行相同的操作。

    此致,

    维克拉姆