This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:请检查分流器模式配置

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-q1-please-check-splitter-mode-configuration

部件号:DS90UB941AS-Q1
“线程:测试ALP”中讨论的其它部件

您好 TI 支持者,

1。 941->2 DES 948 -> 2 1920*720面板 ,如下所述

2,面板规格

e2e.ti.com/.../5008.COG_2D00_VLBJT024_2D00_01-_2800_BOE-_8765F64E167FF753_-CS3_2D00_SPM_2D00_-S065_5F00_AV123Z7M_2D00_N14_2D00_2WP0_2900_-12.3-FHD-ADS-module-Product-Specification_5F00_Rev.1.pdf

3.注册配置

e2e.ti.com/.../2311.splitter-mode-port1.txt

4. 941 DSI 正时

请帮助 检查 分离器模式配置,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 贾琳,  

    感谢你的提问。 我将检查您所附的材料,并在明天或星期五之前通过反馈回复您。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 支持者,

    任何更新,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    这是一个紧迫的项目。 作为单 LCD 正时的跟踪,分离器模式 PG 可以显示色条

    但使用超帧计时,分离器模式 PG 无法 工作。 941 reg dump e2e.ti.com/.../split941.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    感谢您提供更多信息。  

    如果它在 PatGen 模式下工作,则这是超帧设置问题或输入视频问题。  

    我已经检查了脚本和寄存器转储,但设置脚本可能存在问题。

    在脚本中,配置了 DSI 端口0和端口1。 您是否可以共享应用程序的完整 DSI 系统详细信息,以便我可以确保代码配置正确? 车道计数,港口计数,DSI 时钟模式等?

    您还能提供示意图吗?这样我就可以查看腕带设置了吗?  

    下面是对称拆分示例。  

    # 3840x720@60 Symmetric Split Example - 2x 1920x720@60
    
    # Video 0 and Video 1 Parameters:
    # HACT = 1920
    # HFP = 64
    # HSYNC = 32
    # HBP = 32
    # VACT = 720
    # VFP = 45
    # VSYNC = 8
    # VBP = 8
    # PCLK = 96MHz 
    
    # DSI Superframe Dimensions:
    # HACT = 3840
    # HFP = 128
    # HSYNC = 64
    # HBP = 64
    # VACT = 720
    # VFP = 45
    # VSYNC = 8
    # VBP = 8
    # PCLK = 192MHz 
    
    # DSI clock = 576MHz
    # DSI Lane Speed = 1152Mbps/lane 
    # 4 Lanes DSI
    # DSI input port 0
    
    import time
    
    UB941AS = 0x18
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x01,0x02) # Reset
    time.sleep(0.1)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x01,0x08) # Disable DSI
    board.WriteI2C(UB941AS,0x1E,0x01) # Select port 0
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x4F,0x8C) # 4 Lane Mode continuous clock
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x5B,0x07) # Splitter mode
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x40,0x04) # TSKIP_CNT
    board.WriteI2C(UB941AS,0x41,0x05) # TSKIP_CNT
    board.WriteI2C(UB941AS,0x42,0x40) # TSKIP_CNT
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x56,0x80) # L/R Pixel Processing
    board.WriteI2C(UB941AS,0x32,0x80) # Set 2D Line Size 1920
    board.WriteI2C(UB941AS,0x33,0x07) # 
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x1E,0x01) # Select port 0: 1920x720
    board.WriteI2C(UB941AS,0x36,0x00)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x37,0x80) # X Start = 0
    board.WriteI2C(UB941AS,0x38,0x7F) 
    board.WriteI2C(UB941AS,0x39,0x07) # X Stop = 1919
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3A,0x00)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3B,0x00) # Y Start = 0
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3C,0xCF)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3D,0x02) # Y Stop = 719
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x1E,0x02) # Select port 1: 1920x720
    board.WriteI2C(UB941AS,0x36,0x00)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x37,0x80) # X Start = 0
    board.WriteI2C(UB941AS,0x38,0x7F) 
    board.WriteI2C(UB941AS,0x39,0x07) # X Stop = 1919
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3A,0x00)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3B,0x00) # Y Start = 0
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3C,0xCF)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x3D,0x02) # Y Stop = 719
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x40,0x10) # Init DSI Clock Settings (From Section 10.2 of datasheet)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x41,0x86) # Init DSI Clock Settings (From Section 10.2 of datasheet)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x42,0x0A) # Init DSI Clock Settings (From Section 10.2 of datasheet)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x41,0x94) # Init DSI Clock Settings (From Section 10.2 of datasheet)
    board.WriteI2C(UB941AS,0x42,0x0A) # Init DSI Clock Settings (From Section 10.2 of datasheet)
    
    board.WriteI2C(UB941AS,0x01,0x00) #Release DSI

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    添加原理图和完整的 SerDes 初始化代码,请帮助检查,谢谢。

    (ti941_addr,0x01,0x08);//禁用 DSI
    (ti941_addr,0x1E,0x01);//选择 FPD-Link III 端口0
    (ti941_addr,0x03,0x9A);//启用 I2C_passthrough,FPP-Link III 端口0
    (ti941_addr,0x17,0x9E);

    (ti941_addr,0x06,0x59);
    (ti941_addr,0x07,0x30);
    (ti941_addr,0x08,0x32);  

    (ti941_addr,0x0E,0x03);
    (ti941_addr,0x0F,0x03);
    (ti941_addr,0x4F,0x8C);//设置 DSI_continued_clock,4个通道,DSI 端口0
    (ti941_addr,0x5B,0x07);//强制分路器模式
    (ti941_addr,0x56,0x80);//启用左/右3D 处理以允许超帧拆分

    (ti941_addr,0x1E,0x02);//选择 FPD-Link III 端口1
    (ti941_addr,0x03,0x9A);//启用 I2C_passthrough,FPD-Link III 端口1
    (ti941_addr,0x17,0x9E);

    (ti941_addr,0x06,0x61);
    (ti941_addr,0x07,0x30);
    (ti941_addr,0x08,0x34);  

    (ti941_addr,0x0E,0x03);
    (ti941_addr,0x0F,0x03);   
    (ti941_addr,0x4F,0x8C);//设置 DSI_continued_clock,4个通道,DSI 端口1
    (ti941_addr,0x5B,0x07);//强制分路器模式
    (ti941_addr,0x56,0x80);//启用左/右3D 处理以允许超帧拆分

    (ti941_addr,0x32,0x80);//将行大小设置为1280 (LSB)
    (ti941_addr,0x33,0x07);//将行大小设置为1280 (MSB)

    (ti941_addr,0x1E,0x01);//选择 FPD-Link III 端口1
    (ti941_addr,0x360x00);//将作物起点 X 位置设置为0 (LSB)
    (ti941_addr,0x37,0x80);//将裁剪开始 X 位置设置为0 (MSB)并启用裁剪
    (ti941_addr,0x38,0x7F);//将作物停止 X 位置设置为1919 (LSB)
    (ti941_addr,0x39-07);//将作物停止 X 位置设置为1919 (MSB)
    (ti941_addr,0x3A,0x00);//将作物开始 Y 位置设置为0 (LSB)
    (ti941_addr,0x3B,0x00);//将作物开始 Y 位置设置为0 (MSB)
    (ti941_addr,0x3C,0xCF);//将作物停止 Y 位置设置为719 (LSB)
    (ti941_addr,0x3D,0x02);//将裁剪停止 Y 位置设置为719 (MSB)

    (ti941_addr,0x1E,0x02);//选择 FPD-Link III 端口1
    (ti941_addr,0x360x00);//将作物起点 X 位置设置为0 (LSB)
    (ti941_addr,0x37,0x80);//将裁剪开始 X 位置设置为0 (MSB)并启用裁剪
    (ti941_addr,0x38,0x7F);//将作物停止 X 位置设置为1919 (LSB)
    (ti941_addr,0x39-07);//将作物停止 X 位置设置为1919 (MSB)
    (ti941_addr,0x3A,0x00);//将作物开始 Y 位置设置为0 (LSB)
    (ti941_addr,0x3B,0x00);//将作物开始 Y 位置设置为0 (MSB)
    (ti941_addr,0x3C,0xcF);//将作物停止 Y 位置设置为719 (LSB)
    (ti941_addr,0x3D,0x02);//将裁剪停止 Y 位置设置为719 (MSB)

    (ti941_addr,0x40,0x04);//选择 DSI 端口0数字寄存器
    (ti941_addr,0x41,0x05);//选择 DPHY_SKIP 计时寄存器
    (ti941_addr,0x42,0x18);//写入300 MHz DSI 时钟频率的 SKIP_CNT 值
    (ti941_addr,0x01,0x00);//启用 DSI

    (ti941_addr,0x1E,0x01);//端口0
    (ti948地址,0x1f,0x05);/GPIO3


    (ti941_addr,0x1E,0x01);
    (ti941_addr,0x03,0x9a);
    (ti941_addr,0x00、0x34);
    (ti941_addr,0x1E,0x02);
    (ti941_addr,0x03,0x9a);
    (ti941_addr,0x1E,0x07);

    (ti948,2nd,addr,0x1f,0x05);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    DSI 时钟是否影响941分离器?

    使用单 LCD DSI 视频信号 ,pclk = 101m ,DSI clk = 303m,分离器模式 pg 可以工作。

    但使用超帧 DSI 视频信号 pclk =203m ,DSI clk =609m,分离器模式 pg 无法工作。

    LCD 面板正时:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林

    在脚本中,DSI 端口0和端口1均已配置。~ 您是否可以共享应用程序的完整 DSI 系统详细信息,以便我可以确保代码配置正确? 车道计数,港口计数,DSI 时钟模式等?

    请对上述 DSI 参数进行评论吗? 正确的脚本配置取决于 DSI 源和配置,因此我首先要确保设备处于正确的模式,并且脚本中的其他 DSI 计时(如 TSKIP 计数等)正在正确配置(并通过 modeSel 引脚进行绑定)。 根据示意图,似乎只使用一个 DSI 端口和4个通道;这是正确的吗?  

    [引用 userid="505472" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please-check-sex分割 器模式配置/3960760#3960760"]

    使用单 LCD DSI 视频信号 ,pclk = 101m ,DSI clk = 303m,分离器模式 pg 可以工作。

    但使用超帧 DSI 视频信号 pclk =203m ,DSI clk =609m,分离器模式 pg 无法工作。

    [/引用]

    您能否进一步澄清每次测试的差异? 您是否认为在 DSI 时钟模式和 PatGen 模式下,当输入303MHz (101MHz PCLK)时,PatGen 在两个显示器上都工作,但当 DSI 时钟为609MHz (203Mhz PCLK)时,显示器不工作?  我们能否先验证设备是否处于 分离器模式且未在复制模式下配置?

    您是否可以共享您用于配置 PatGen 的脚本,或者该脚本是使用 ALP 设置的?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    感谢你的回复。

    1您是正确的,941 DSI 参数:1 DSI 输入,4个 LAN。

    2我没有 开发板,无法直接验证脚本设置。

    3您能通过检查941 948 reg?I 转储所有941 948 reg 包括 DSI IA reg 来帮助调试问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    如果我为您的配置重新创建941脚本,您是否可以运行它,而不是当前使用的脚本? 如果可以,我想从一个新的脚本开始。

    至于您对使用单显示器 PCLK 的 patgen 的最初问题,这是因为每个 FPD 端口都有自己的分路器/独立模式下的 patgen 块。 因此,在执行外部时钟 DSI 参考时钟模式时,只使用单个 PCLK DSI 速率。 这是有道理的吗?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    请为 我们的配置创建941脚本,谢谢。 我将解决验证问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    我 双重确认 DSI 信息:1 DSI 输入,4个 LAN,继续保持 clk 模式,对称分割,和 LCD 面板视频计时,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    感谢您的验证。  

    明天上午我将把更新后的脚本移交给你。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    感谢你的回复。

    今天,我使用 RevB_941AS_superframe _Calc.xlsm 来配置3840*720分离器模式设置。
    我尝试使用 DSI 时钟620M 和660m,生成941的设置,并将620M/660m DSI 输入到941,对于不同的 DSI 时钟,只有 TSKIP CNT 值不同,
    但仍然无法显示。 我发现 DSI 时钟会影响分离器模式链路。
    我在工具中找不到任何门廊计时设置。941的设置是否需要
    考虑液晶屏的时间?

    请帮助为 我们的配置创建941脚本,谢谢

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    620M DSI clk 设置

    e2e.ti.com/.../620m.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    今天,您是否可以给我提供正确的941设置和输入视频时间?我将在这个周末进行验证。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    您使用的是连续还是非连续时钟模式? 我在评论中看到脚本说不连续,但设置是否连续?

    我发现脚本有几个问题,并在下面重新上传:

    e2e.ti.com/.../941_5F00_Y_2D00_Split.py

    如果仍然不起作用,请再次提供主页和 DSI 页的寄存器转储。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    使用您的设置,但仍无法显示,输入 DSI 为620M。

    有很多 DSI 错误,注册转储如下,请帮助检查,谢谢。

    e2e.ti.com/.../splitter-mode-dump_2D00_620m.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    另一个卸载是卸捆 PG 底座分离器模式 PG 成功设置。

    e2e.ti.com/.../split-pg-success-disable-pg_2D00_bit620m.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    [引用 userid="272407" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please-check-suser-mode-configuration/3964673#3964673]]]\n 您是否使用连续或非连续时钟模式? 我在评论中看到脚本说不连续,但设置是否连续?

    您能否澄清上述问题以确保脚本正确设置正确模式?  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    DSI 为继续模式。我的脚本设置为继续模式,但注释为非继续模式,可能 是我使用的工具 RevB_941AS_superframe _Calc.xlsm 已旧。 941 reg dump 正在继续。

    通过941主 reg 和 DSI IA reg dump,您能找到任何问题?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    DSI reg 0x0F:0x7f,0x2C:0x07,941 DSI 检测到一些 mipi 错误,这些错误可以影响分离器模式?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    有 一条信息可供您了解。 单屏模式(DSI ->941 ->主端口948 ->面板)可以 正常显示。

    对于分离器模式配置:

    1 941配置根据 脚本设置更改为分离器模式。

    2分路器模式 PG 可以显示,关闭 PG,直接测试 DSI 视频,分路器模式无法显示。

    3 DSI 视频信号从1920*720更改为3840*720,线路空白*2。

    这个问题阻碍了项目的实施,请给我很多支持 ,非常感谢。                        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    是否可以验证您尝试执行的脚本是否  是我所附加的941_YSplit.py?  

    您是否有 DSI 分析软件来验证数据包结构和视频定时?  

    如果您看到 DSI 错误,这可能会导致您看到的问题。 我现在更仔细地看寄存器转储,并将在今天下午晚些时候提供反馈。

    根据我对您的解释的理解:

    • 941单显示器工作正常(端口0?)
    • 941分路器模式 PG 工作正常(使用单显示器 PCLK/DSI 时钟频率)
    • 具有 DSI 输入的941分路器模式无法正常工作(使用2个单显示器 PCLK/DSI 时钟频率)
    [引用 userid="505472" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please 检查分离器模式配置/3966917 #3966917英寸]分离器模式 PG 可以显示,关闭电源,直接测试 DSI 视频,分离器模式不能显示/PG]。

    您能否验证 DSI CLK 速率是否从单显示器 PCLK 更改为2xPCLK? 如前所述,有两个单独的 PG 块;因此,DSI 时钟可以用于一个显示屏,但仍会输出两个显示屏。 但是,当切换到分离器模式时,DSI CLK 需要从  1920*720更新到3840*720 DSI CLK。

    如果单显示器工作正常,并且 patgen 分离器模式工作,则可能是超帧输入或配置导致问题。 请确认您正在使用我提供的先前附加脚本,然后我们可以继续验证 DSI 输入。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    感谢你的回复。

    1我使用 了 TH 941_YSplit 设置,拆分器模式无法显示

    2 941单显示器工作正常(端口0?)

    是,941端口0单显示器可以正常工作。

    3分离器模式 DSI 时钟/包是1920*720的两倍

    4我们使用 了振荡器打开 mipi 解码器工具来分析 DSI 输入,存在一些 mipi 错误,,但仍可以解码输入视频图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    我需要更正有关分离器模式 PG 的信息,我使用内部时钟检查分离器模式 PG,reg 0x56:0x02。

    很抱歉 ,错误的信息会影响您的判断。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    感谢您提供更多信息。 您是否说无法让分离器 PG 在 DSI CLK 模式下工作,而只能在内部时钟模式下工作? 这是正确的吗?

    您是否能够共享来自 MIPI 解码器/分析器的附加 DSI 分析信息? 仔细检查数据包结构,时钟类型等与脚本编程的内容可能会有所帮助。

    同时,我将继续查看这些注册表,以查看是否有可疑情况。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    感谢你的回复。

    当从内部时钟更改为 DSI CLK 时,我确认分离器 PG 工作成功。

    我发现 DSI 错误 是 由 DSI 时钟,DSI 时钟更高,更多 DSI 状态错误引起的。

    附件为941 948 reg dump,DSI 输入540M。

    //DSI 输入540M

    *** DSI0 IA 注册***

    0x01:0x00

     0x02:0x00

     0x03:0x1d

     0x04:0x10

     0x05:0x1a

     0x06:0x00

     0x07:0x00

     0x08:0x00

     0x09:0x00

     0x0A:0x00

     0x0B:0x00

     0x0C:0x00

     0x0D:0x00

     0x0E:0x00

     0x0F:0x7f

     0x10:0x00

     0x11:0x00

     0x12:0x00

     0x13:0x04

     0x14:0x00

     0x15:0x07

     0x16:0x00

     0x17:0x00

     0x18:0x00

     0x19:0x00

     0x1a:0x00

     0x1b:0x00

     0x1c:0x00

     0x1d:0x00

     0x1E:0x00

     0x1f:0x00

     0x20:0x7f

     0x21:0x00

     0x22:0xff

     0x23:0x7f

     0x24:0x00

     0x25:0x00

     0x26:0x00

     0x27:0x00

     0x28:0x01

     0x29:0x01

     0x2a:0x00

     0x2b:0x00

     0x2C:0x02

     0x2D:0x00

     0x2E:0x00

     0x2F:0x00

     0x30:0x00

     0x31:0x20

     0x32:0x00

     0x33:0x04

     0x34:0x00

     0x35:0x20

     0x36:0x00

     0x37:0x00

     0x38:0x00

     0x39:0x00

     0x3a:0x02

     0x3B:0x03

    //DSI 时钟660m

    *** DSI0 IA 注册***

    0x01:0x00

     0x02:0x00

     0x03:0x1d

     0x04:0x10

     0x05:0x20

     0x06:0x00

     0x07:0x00

     0x08:0x00

     0x09:0x00

     0x0A:0x00

     0x0B:0x00

     0x0C:0x00

     0x0D:0x00

     0x0E:0x00

     0x0F:0x7f

     0x10:0x16

     0x11:0x14

     0x12:0x16

     0x13:0x16

     0x14:0x00

     0x15:0x0d

     0x16:0x00

     0x17:0x00

     0x18:0x00

     0x19:0x00

     0x1a:0x00

     0x1b:0x00

     0x1c:0x00

     0x1d:0x00

     0x1E:0x00

     0x1f:0x00

     0x20:0x7f

     0x21:0x00

     0x22:0xff

     0x23:0x7f

     0x24:0x00

     0x25:0x00

     0x26:0x00

     0x27:0x00

     0x28:0x05

     0x29:0xff

     0x2a:0x3e

     0x2b:0x8d

     0x2C:0x06

     0x2D:0x02

     0x2E:0x00

     0x2F:0x00

     0x30:0x00

     0x31:0x20

     0x32:0x00

     0x33:0x04

     0x34:0x00

     0x35:0x20

     0x36:0x00

     0x37:0x00

     0x38:0x00

     0x39:0x00

     0x3a:0x02

    e2e.ti.com/.../540splitter.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    所以寄存器转储是针对 DSI 时钟模式分路器派生的,对吗?  

    您是否还可以重新配置 DSI 时钟模式,DSI 数据输入和分离器模式,并连接寄存器转储?  

    对于 DSI 数据/时钟模式和分路器模式,该脚本应该正确。 所以我仍然认为这可能与 DSI 的输入有关。

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    寄存器转储用于 DSI 时钟分离器模式(放捆 PG),显示失败。

    我们将仔细检查 DSI 输入。请给我一些关于检查 DSI 输入的建议,

    例如,需要注意哪些参数,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    本941 DSI 启动指南提供了有关验证 DSI 输入的详细说明: https://www.ti.com/lit/an/snla356/snla356.pdf

    另一件要验证的事情是 DSI 时钟的 DSI 抖动,如本常见问题解答文章: DSI/REFCLK 抖动测量中所述

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

     我们将在春节假期后验证 DSI 输入。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    没问题,新年/春节快乐!

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    DSI 输入 mipi CTS 测试中存在一些问题。 而 mipi clk 抖动 129.8pfs > 100pfs,

    这些问题可能会导致 分离器模式不显示,我们将立即解决这些问题。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../MIPI-D_2D00_PHY-Device-1_5F00_Report_5F00_2022_2D00_02_2D00_08_5F00_02_2D00_36_2D00_49_5F00_UTC_2B00_080_2D00_7870_2D00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    另一个问题是,我们的 DSI 输入格式是具有同步事件数据包结构的非突发模式。

    请参阅 snla356.pdf“因为事件模式不利用 HSE 和 VSE 数据包来定义 HSYNC /VSYNC 的下缘
    必须对序列化器进行编程,以便使用 DSI_HSW_CFG 和生成所需的同步宽度
    DSI_VSW_CFG 寄存器。"

    我按照以下方式配置 DSI reg,这是否正确?

    (ti941_addr,0x40,0x04);//选择 DSI 端口0数字寄存器
    (ti941_addr,0x41,0x05);//选择 DPHY_SKIP 计时寄存器
    (ti941_addr,0x42,0x1c);//写入300 MHz DSI 时钟频率的 SKIP_CNT 值
    (ti941_addr,0x41,0x20);
    (ti941_addr,0x42,0x6f);//DSI_SYNC_Pulses 0
    (ti941_addr,0x41,0x30);
    (ti941_addr,0x42,0x00);//HSYNC
    (ti941_addr,0x41,0x31);
    (ti941_addr,0x42,0x40);//HSYNC 64
    (ti941_addr,0x41,0x32);
    (ti941_addr,0x42,0x00);//vsync
    (ti941_addr,0x41,0x33);
    (ti941_addr,0x42,0x08);//vsync 8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    Hsync =64px 来自何处? 这似乎与之前附加的显示计时不匹配:  

    不是48*2=96?

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    感谢你的回复。

    Hsync =64px 基于 DSI 输入计时进行设置。

    我一直对 SerDes 的时间安排感到困惑。

    请解释一下。  如下所示,有3种计时:输入视频计时,941 DSI 计时和 LCD 面板计时。

    对于941的定时配置,如何配置?

    941是否只是将输入 DSI 正时传输到 LCD 面板?

    非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    您能否详细描述一下绿色941 DSI 正时的含义? 您是指特定的寄存器,还是仅仅指941将如何裁剪超帧并转发到两个端口中的每个端口?  

    不过,我认为其中一些 DSI 计时可能需要调整,以便为每个显示屏正确生成超帧和裁剪图像大小。  

    我将进一步研究这些问题,并在星期一上午提供反馈。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    我指的是 DSI 间接寄存器配置(0x30-0x33),而另一方面是941如何将 DSI 视频传输到948和面板,

    如何确保   面板接收到的 LVDS 信号符合正时要求?

    由于项目被拖延了很长时间,是否有办法加快项目的进度?

    上海 TI 是否有任何现场支持?

    非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    [引用 userid="505472" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please-check-sexpress-mode-configuration/3985579#3985579"]

    由于项目被拖延了很长时间,是否有办法加快项目的进度?

    上海 TI 是否有任何现场支持?

    [/引用]

    很抱歉,我们在上海没有 FPD-Link 的本地支持。 您是否有当地的 TI 现场应用工程师? 如果我们能为美国和上海找到共同的时间,他/她可能能够帮助调试和/或促进实时调试。  

    请提供下面要求的所有信息,以帮助找出根本原因并有效解决问题。 自调试开始以来,许多设置和结果都已声明/更改,我希望确认您的理解并确保我们位于同一页。  

    请提供以下信息:

    • 面板正时参数
    • DSI 超帧计时参数和时钟参数
    • 请附加您正在使用的当前脚本。 自调试开始以来,我认为您已更改为“同步事件”模式。
    • DSI 验证详细信息和测试结果。
      • 您是否有 DSI 数据包分析软件来确认 DSI 的视频定时是预期的?
      • 您提到在较高的超帧 PCLK 上运行时出现 DSI 错误。 DSI 是否经过调整和修复?
      • [引用 userid="505472" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please check-s解释 器模式配置/3981110#3981110"]这些问题可能会导致 分离器模式不显示,我们将解决这些问题。
    • 注册941个主页和 DSI 页的转储
    • 以下测试模式的状态摘要:
      • 单端口0和端口1 DSI 输入-成功?
      • 分离器模式,内部 PatGen,DSI 时钟模式-成功?
      • 分离器模式,DSI 输入—不成功

    我希望将调试工作集中在两个方面:

    • DSI 输入错误
      • 我们在其他客户中看到,MIPI DSI 信号需要调整/优化,以支持在单个显示情形中可能未表现出的更高的 PCLK/超帧分辨率。
    • DSI 超帧输入的视频定时参数

    关于您对 DSI 超帧,941和948计时的问题。 DSI 超帧应基于所需的显示视频时钟,如下所述:

    • 水平参数均为原始2D 值的2倍 (单显示屏)
    • 垂直参数与原始2D 值保持一致(单显示器)

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    感谢你的回复。

    确认信息:

    1面板正时参数

     

    2 DSI 超帧计时参数和时钟参数
    # DSI 超帧尺寸:
    #现金统转=3840
    # HFP = 128
    # HSYNC = 64
    # HBP = 64
    # VACT = 720
    编号 VFP = 45
    # VSYNC = 8
    # VBP = 8
    # PCLK = 192 MHz

    # DSI 时钟= 576MHz
    # DSI 车道速度= 1152Mbps/车道
    4号通道 DSI
    # DSI 输入端口0

    3 DSI 输入仅支持同步事件数据包结构的非突发模式。我的当前脚本如下所指。

    Board.WriteI2C (UH941AS,0x01,0x08)//禁用 DSI
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x1E,0x01)//选择 FPD-Link III 端口0
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x4F,0x8C)//设置 DSI_continuous_clock,4个通道,DSI 端口0
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x5B,0x07)//强制分路器模式
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x56,0x80)//启用左/右3D 处理以允许超帧拆分

    Board.WriteI2C (0x1E,0x01)//选择 FPP-Link III 端口1
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x32,0x80)                    #set IMG_LINE_SIZE
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x33,0x07)                    #set IMG_LINE_SIZE
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x36,0x00)                    #设置作物开始 X 位置(LSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x37,0x80                    )#设置作物开始 X 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x38,0x7F)                    #设置作物停止 X 位置(LSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x39,0x07)                    #设置作物停止 X 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3A,0x00)                    #设置作物开始 Y 位置(LSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3B,0x00)                    #设置作物开始 Y 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3C,0xCF)                    #设置作物停止 Y 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3D,0x02)  

    Board.WriteI2C (UH941AS,0x1E,0x02)//选择 FPD-Link III 端口1
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x32,0x80)                    #set IMG_LINE_SIZE
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x33,0x07)                    #set IMG_LINE_SIZE
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x36,0x00)                    #设置作物开始 X 位置(LSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x37,0x80                    )#设置作物开始 X 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x38,0x7F)                    #设置作物停止 X 位置(LSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x39,0x07)                    #设置作物停止 X 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3A,0x00)                    #设置作物开始 Y 位置(LSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3B,0x00)                    #设置作物开始 Y 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3C,0xCF)                    #设置作物停止 Y 位置(MSB)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x3D,0x02)  
    //在 DSI Port0上编程 TSKIP_CNT DSI 参数
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x40,0x04)//选择 DSI 端口0数字寄存器
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x41,0x05)//选择 DPHY_SKIP 计时寄存器
    用于580 MHz DSI 时钟频率的 Board.WriteI2C (UH941AS,0x42,0x1c)//Write SKIP_CNT 值
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x41,0x04)//H_沉 降
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x42,0x10)
    Board.WriteI2C (UH941AS,0x01,0x00)//启用 DSI
    Board.WriteI2C (0x1E,0x07)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认信息(续)

    4 DSI 验证详细信息和测试结果。 DSI CTS 测试通过,抖动129.8pfs @ DSI 输入时钟580m

    [引用 userid="272407" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please-check-sexperse-mode-configuration/3986575#3986575"]
    • 您是否有 DSI 数据包分析软件来确认 DSI 的视频定时是预期的?
    • 您提到在较高的超帧 PCLK 上运行时出现 DSI 错误。 DSI 是否经过调整和修复?
    [/引用]

    我们的工具无法确认 DSI 计时。DSI 错误尚未解决。

    [引用 userid="272407" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1068372/ds90ub941as-Q1-please-check-sexiter-mode-configuration/3986575#3986575"]寄存器941个主页和 DSI 页的转储

    e2e.ti.com/.../info.txt

    ~用户名="272407" url="支持/接口-组/接口/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as - Q1-please check - s分流 器-模式-配置/3986575#3986575"]以下测试模式的状态摘要:
    • 单端口0和端口1 DSI 输入-成功?
    [/引用]

    单端口0 DSI 输入成功,端口1 DSI 未测试。

    [引用 userid="272407" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please-check-spliter-mode-configuration/3986575#3986575"]分路器模式,DSI 输入-不成功

    “不成功,”面板为黑色。

    [引用 userid="272407" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please check-spliter-mode-configuration/3986575#3986575"]分路器模式,内部 PatGen,DSI 时钟模式-成功吗?

    分离器模式内部 PatGen 成功,DSI 时钟模式失败,因为我只将941端口0重新格式0x56更改为0,941仍是内部时钟。

    当941在分离器模式下工作时,我发现948没有链接,访问948也失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    我尝试按照以下步骤配置941计时:

    分离器模式内部 PatGen 成功,DSI 时钟(580m)模式 成功。

    分离器模式 DSI 时钟模式通道为黑色,948s 链路成功。

    //分离器模式948链路成功

    (ti941_addr,0x40,0x04);//选择 DSI 端口0数字寄存器
    (ti941_addr,0x41,0x05);//选择 DPHY_SKIP 计时寄存器
    (ti941_addr,0x42,0x1c);//写入300 MHz DSI 时钟频率的 SKIP_CNT 值
    (ti941_addr,0x41,0x03);//沉淀_定时
    (ti941_addr,0x42,0x3a);//
    (ti941_addr,0x41,0x04);//H_沉 降
    (ti941_addr,0x42,0x28);//

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    很高兴您能锁住448台。

    • 添加 ths_沉淀 和 CLK_沉 降是否解决了 DSI 时钟错误?
    • 您能否澄清在 PatGen 分离器模式下使用哪个 DSI 时钟频率? SKIP_CNT 值显示为300MHz,但您也提到580MHz DSI CLK。
    • 是否可以使用锁定状态更新重新附加寄存器转储?

    您是否可以对941 GPIO6,GPIO5和 GPIO4引脚进行探头访问? 我们可以尝试将从 DSI 数据包接收到的定时信号映射到输出 DE,HSYNC 和 VSYNC 信号,并对它们进行正确且符合预期的比较。

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    1 ths_沉 降和 CLK_沉 降解决 了948秒的链路丢失问题,但 DSI 错误仍然存在,单 个 LCD 模式中存在 DSI 错误,且显示成功。

    2对于 PatGen 拆分器模式和 DSI 输入拆分器模式,DSI 时钟为580Mhz。TSKIP_CNT 值 0x1c 用于580Mhz。

    3寄存器转储如下

    e2e.ti.com/.../info2.txt

    4我将在   以后探测单端941 GPIO6,GPIO5和 GPIO4引脚。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    我只能在941引脚配置 功能中找到 GPIO5和 GPIO6,

    能否仔细检查 GPIO4引脚编号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    941 GPIO5 GPIO6信号如下,黄色为 GPIO5,绿色为 GPIO6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    您能否参考本指南以打开调试模式以映射到这些引脚? 很抱歉,我原以为是随附的。 以下说明将引脚14映射到 DE,引脚38映射到 VSYNC,引脚39映射到 HSYNC。 如果您能够获得与前一个示波器显示的类似示波器,并附带所有三个信号,我们可以抽查 DSI 计时以查看其是否正确。 根据寄存器0x5F,每个端口的 PCLK 频率为~97MHz;这似乎是预期的。

    e2e.ti.com/.../8171.941AS-Sync-Signal-Extraction-for-Debug-_2800_3_2900_.pdf

    我对超帧 DSI 分辨率有担忧。 这似乎违反了您提供的面板计时的最小/最大参数。

    • 您能否提供在执行 DSI 输入-非分离器模式(单显示器)时使用的 DSI 视频定时?
      • 您是否使用了上面附加的面板计时,或使用了超帧水平值除以两个?
    • 您是否能够调整 DSI 超帧的视频定时?

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根,í a,您好

    1用于单 LCD 和分离器模式的输入 DSI 视频正时,如下所示。

    # 3840x720@60对称分屏示例- 2个1920x720@60

    #视频0和视频1参数:
    #现金统转= 1920
    # HFP = 64
    # HSYNC = 32
    # HBP = 32
    # VACT = 720
    编号 VFP = 45
    # VSYNC = 8
    # VBP = 8
    # PCLK = 96MHz

    # DSI 超帧尺寸:
    #现金统转=3840
    # HFP = 128
    # HSYNC = 64
    # HBP = 64
    # VACT = 720
    编号 VFP = 45
    # VSYNC = 8
    # VBP = 8
    # PCLK = 192 MHz

    # DSI 时钟= 576MHz
    # DSI 车道速度= 1152Mbps/车道
    4号通道 DSI
    # DSI 输入端口0

    我多次调整  DSI 超帧的视频计时,仍然找不到分流器模式的固定计时。

    2根据指南,探测 DE/HSYNC /VSYNC 信号。

    单 LCD 模式

    分离器模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建林  

    三个快速问题可确保我们位于同一页:  

    1. 对于单显示模式,您是否看到 VSYNC 和 DE 信号,或者只看到 HSYNC (绿色)? 您能否确认粉红色和黄色信号为针脚38和39?
    2. [引用 userid="505472" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please-check-sailer-mode-configuration/3990169#3990169"]#视频0和视频1参数:
      #现金统转= 1920
      # HFP = 64
      # HSYNC = 32
      # HBP = 32
      # VACT = 720
      编号 VFP = 45
      # VSYNC = 8
      # VBP = 8
      # PCLK = 96MHz[/引用]
      1. 当在具有单显示模式的 DSI 输入模式下使用这些定时参数时,您是否能够成功输出显示屏?  
    3. 假设在运行单显示器模式和分离器模式之间出现重置/断电,您是否重新运行  DE/HSYNC 调试命令? 你能确认我只是想确保没有 HSYNC/VSYNC/DE 的输出吗?

    对于分路器模式,HS/VS/DE 上没有任何信号这一事实非常可疑。 这意味着没有来自 DSI 数据包的重新生成计时,这很可能是问题的根本原因。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    感谢你的回复。

    我们的硬件工程师确认信号 为绿色(DE)\粉红色(HS)\黄色(VS)。

    [引用 userid="272407" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please check-soutler-mode-configuration/3990922#3990922"]当将这些计时参数用于具有单显示模式的 DSI 输入模式时,您是否能够成功获得输出数据[引用]?

    单显示器模式可以成功显示。

    单显示器模式和分离器模式的测试步骤相同,确保941在正确模式下工作,具有正确的 DSI 输入 视频,

    然后发送命令“i2cset -fY 2 0x1a 0x24 0xb6 b” 。

    我有一个问题,对于单显示器模式,引脚38和39 (HS/VS)不能探测单个,但显示成功,

    所需的信号(DE/HS/VS)类似于下图?