This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:DP83849C 与 DP83849I 比较

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849C, DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070954/dp83849c-dp83849c-vs-dp83849i

部件号:DP83849C
“线程”中讨论的其它部件 :DP83849I

尊敬的技术支持团队:

我正在检查 I 级和 C 级之间的差异。

这种类型是否遵循?  

■I 级  

  对于  RMII 模式,T2.31.1 CLK2MAC 高/低时间⇒10ns (典型值),8ns (最大值)

T2.31.2 CLK2MAC 传播延迟⇒空白

■C 级  

  T2.29.1 CLK2MAC 高/低时间⇒10ns (典型值),  对于 RMII 模式,最大值为空

T2.29.2 CLK2MAC 传播延迟⇒8ns

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    这似乎是一种排版。 我会告诉团队。 感谢您的关注。

    此外,对于您的研究,此主题可能有助于:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034788/dp83849c-differences-between-dp83849i-and-dp83849c

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 杰罗姆,

    感谢您的帮助信息。

    此外,DP83849C 的数据表没有 VledOL/OH (LED 驱动器规格)。

    与 DP83849I 相同吗?

    VledOL 输出低电压 IOL = 2.5 mA 0.4 V (最大)

    VledOH 输出高压 IOH =–2.5 mA Vcc–0.5V (最小)顺祝商祺!

    此致,

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    它似乎是一样的。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 杰罗姆,

    感谢你的回复。

    您是否与团队了解了“CLK2MAC 高/低时间”和 “CLK2MAC 传播延迟”,这是一个印刷错误?

    如果 C 级和 I 级相同,哪一项是数据集的正确描述?

    ■I 级  

      对于  RMII 模式,T2.31.1 CLK2MAC 高/低时间⇒10ns (典型值),8ns (最大值)

    T2.31.2 CLK2MAC 传播延迟⇒空白

    ■C 级  

      T2.29.1 CLK2MAC 高/低时间⇒10ns (典型值),  对于 RMII 模式,最大值为空

    T2.29.2 CLK2MAC 传播延迟⇒8ns

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    National Semiconductor 对 I 数据表的旧修订表明,该数据表与 DP83849C 的表相同。

    这是一个典型值,其中 CLK2MAC 高/低的最大值不是8ns,而是 prop 延迟的典型值。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢你的回复。

    我理解您的评论如下,我和我都是一样的。

    >这是一个典型值,其中 CLK2MAC 高/低的最大值不是8ns,而是 prop 延迟的典型值。

    ⇒顺便说一句,  C 级的支撑延迟为8ns (最大)。 I 级是8ns (典型值)?

      两者之间的差值是否为8ns (最大值)和8ns (典型值)?

    ■I 级  

    您的答案: prop delay 是 8ns (典型值)

     

    ■C 级  

    支撑延迟为 8ns (最大)

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    抱歉,对于 I 级和 C 级数据表,8ns 应为 CLK2MAC prop delay maximum。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 杰罗姆,

    DP83849C 在数据表中没有以下规格。

     

    Q1是否仅用于 SMII/SCMII 通信?

    问题2请告诉我们标准 CLK 如何在 I 和 C 产品之间发生变化。

     

    其他问题

    Q3是 DP83849C 和 DP83849I 相同的模具吗?

     

    DP83849I

    -----

    单时钟 MII (SMII)传输计时

    T2.28.1 X1时钟周期

    T2.28.2 TXD[3:0],TX_EN 数据设置

    T2.28.3 TXD[3:0],TX_EN 数据保持

    T2.28.4 X1时钟到 PMD 输出对延迟(100Mb)

     

    单时钟 MII (SCMII)接收计时

    T2.29.1 1时钟周期

    T2.29.2 RXD[3:0],RX_DV 和 RX_ER 输出延迟

    T2.29.3 CRS 接通延时(100Mb)

    T2.29.4 CRS 关闭延迟(100Mb)

    T2.29.5 RXD[1:0]和 RX_ER 延迟(100Mb)

    -----

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    DP83849 C 和 I 设备有两种不同的设备类型。 他们能够执行数据表中列出的功能。 由于 SMII/SCMII 计时未在 I 版本的数据表中列出,因此此设备无法在此 MAC 接口中执行操作。

    顺祝商祺!

    杰罗姆