“线程”中讨论的其它部件: 测试, DP83TD510E, DP83822I
您好,
我有2 个 DP83TD510E-EVM 套件配置为媒体转换器,其10BASE-T1L 端口与一对短线连接在一起。 然后,每个媒体转换器都连接到 PC。 我使用 JPERF (iPerf)测试 PC 之间通过2个介质转换器套件的数据传输。 如果我测试 PC 1到 PC 2或 PC 2到 PC 1的数据速率,则数据速率是良好的(大约9.5Mbps)。 但是,如果我同时测试 PC 1到 PC2和 PC2到 PC1的数据速率(全双工),则在一个方向上获得9.5 Mbps,在另一个方向上获得1.1 Mbps。
这是为什么? 我应该同时在两个方向上获得高数据速率(9.5 Mbps)。

感谢你的帮助。