This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:如何使用 TPS65987 GUI 控制 EQ 值。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069778/tusb564-how-to-use-tps65987-gui-to-control-the-eq-value

部件号:TUSB564
“线程:TPS65987,,测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

请告诉我 TPS65987 GUI 如何控制 EQ 值。

如果我们有相关信息或示例,您可以与我分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    我们有一份应用说明,用于描述 PD 如何通过 I2C3m 对其他设备进行编程。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf?ts=1642675697383&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988%253FkeyMatch%253DTPS65988%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    您可以按照注释操作。 要选择 EQ 的值,您需要参考 TUSB564的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,必应

    我明白了。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,必应

    如何设置具有 I2C 模式的均衡器,数据表中没有可设置均衡器值的参考表。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应在农历新年期间不在办公室。  当他回来时,他会解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    是的,均衡器值可能不包括在 PD 的应用说明中,我们只需按照 TUSB564的设置发送 I2C 播放负载。

    对于有效负载的内容,您必须要求 TUSB564应用程序获得设置,然后我们可以帮助您在 PD 配置中配置该值。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    您需要遵循以下对 I2C 寄存器的写入操作。 表7. TUSB564接收器均衡 GPIO 控制显示 I2C 模式的均衡器设置相同。

    • 设置寄存器0x0A 位4=1
    • USB EQ:设置寄存器0x20和0x21
    • DP EQ:设置寄存器0x10和0x11

    每个半字节都控制数据表中定义的特定通道的 EQ 值。 每个半字节中的有效数据的十六进制值范围为“0”到“F”。 具体设置将根据信道丢失和测试/合规结果而有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    谢谢。

    杰森