This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:软启动设置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068316/tps25750-soft-start-settings

部件号:TPS25750
“Thread: TestBQ24192 (线程:测试,BQ24192)”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们发现 TPS25750具有4个用于 PPHV 软启动的转换率选项,但我们如何配置它?

最佳
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming,

    TPS25750预编程用于选择 PPHV 软启动,不可由最终客户配置。

    您的系统中是否存在特定问题?

    此致

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    感谢你的回复。

    系统在设备端将具有60US 2A 负载瞬态,这将导致 USB 2.0主机端出现900mA 脉冲(默认为500mA)。 在电池充电器 IC 中,输入电流限制已设置为500mA,但它无法响应这一短脉冲,我们正在考虑增加更多的散装电容以减少峰值电流。  

    因此,如果负载电容太大,我们担心浪涌电流,因此我们希望确认软启动功能。

     如果 PPHV 电容超出建议的最大值,将会发生什么情况 100 uF?

    此外,如果还有其他方法可以解决这个问题,您能不能教我们吗?

    最佳
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming,

    我可以增加 EVM 上的电容以测试发生的情况,但所有规格都只能通过数据表限制来保证。

    如果充电器是 TI 充电器,我们可能会帮助您对其配置进行一些更改。  您使用的是什么充电器?

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    已理解。 充电器为 BQ24192。 我还与充电器团队确认了这一点,并被告知负载瞬态的响应时间配置速度不能更快。 因此,在充电器中不能限制此脉冲。

    这种脉冲对于负载是必要的,因此我们无法在负载端设置限值(EE 类似于摄像机,当快门操作时,负载电流将急剧增加)

    根据 USB PD 规范,源散装最大应为100uF,我猜这就是为什么 TPS25750 PPHV 电容被推荐为100uF 最大

    问题是当大容量电容超过最大值时,协商是否可以通过。 我认为,如果 TPS25750能够使用软启动功能限制浪涌电流,这不会有问题。

    如果您可以在 EVM 上进行测试以查看是否可能发生任何问题,这将非常有帮助。

    顺便说一下,用户无法配置软启动,那么初始设置是什么? 我们可以从数据表中看到4个设置。

    最佳
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我们还计算了处理脉冲电流所需的大容量电容,至少为330uF,您能否帮助检查这是否会导致任何问题?  

    最佳
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming,

    TPS25750不支持 FRS,因此 cSnkBulk 值不起作用。

    VBUS 电容由 USB C 型 PD 规格指定,因此不允许使用100uF。  大多数客户使用1uF。

    是否有任何原因导致系统无法在 PPHV 引脚上使用散装电容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    如我所述,该系统的负载将具有60US 2A 瞬态,这将导致主机端出现900mA 脉冲。 如果主机默认为 USB 2.0,则900mA 脉冲将超出最大值 500mA 输出电流,因此我们 正在考虑 添加 PPHV 散装电容以降低峰值电流。

    额外的体积将导致浪涌电流,因此我们想知道软启动是否能充分限制浪涌电流,以及额外的电容是否会带来其他问题?

    最佳
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming,

    软启动固件配置为控制高达100uF 的浪涌电流,因此我们没有方法保证控制浪涌以获得更高的电容。

    我们不能保证数据表参数能够满足更高的电容要求,但我看不到任何会导致系统在增加电容时出现故障的东西。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    已理解。 非常感谢。

    最佳
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    很抱歉再次打开此线程。

    请告诉我初始软启动设置吗?

    客户希望知道它,即使它不能为用户配置。

    最佳
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeing,

    我正在查询所选的确切设置。  明天我会回来。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    如果有任何更新,请告诉我。

    谢谢大家,此致,
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming,

    默认设置为 3.39 V/ms。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chuck,这真的很有帮助!

    最佳
    Zeming