“Thread: Test, BQ24192 (线程:测试,BQ24192)”中讨论的其它部件
大家好,团队
我们发现 TPS25750具有4个用于 PPHV 软启动的转换率选项,但我们如何配置它?
最佳
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们发现 TPS25750具有4个用于 PPHV 软启动的转换率选项,但我们如何配置它?
最佳
Zeming
你好,查克,
感谢你的回复。
系统在设备端将具有60US 2A 负载瞬态,这将导致 USB 2.0主机端出现900mA 脉冲(默认为500mA)。 在电池充电器 IC 中,输入电流限制已设置为500mA,但它无法响应这一短脉冲,我们正在考虑增加更多的散装电容以减少峰值电流。
因此,如果负载电容太大,我们担心浪涌电流,因此我们希望确认软启动功能。
如果 PPHV 电容超出建议的最大值,将会发生什么情况 100 uF?
此外,如果还有其他方法可以解决这个问题,您能不能教我们吗?
最佳
Zeming
你好,查克,
已理解。 充电器为 BQ24192。 我还与充电器团队确认了这一点,并被告知负载瞬态的响应时间配置速度不能更快。 因此,在充电器中不能限制此脉冲。
这种脉冲对于负载是必要的,因此我们无法在负载端设置限值(EE 类似于摄像机,当快门操作时,负载电流将急剧增加)
根据 USB PD 规范,源散装最大应为100uF,我猜这就是为什么 TPS25750 PPHV 电容被推荐为100uF 最大
问题是当大容量电容超过最大值时,协商是否可以通过。 我认为,如果 TPS25750能够使用软启动功能限制浪涌电流,这不会有问题。
如果您可以在 EVM 上进行测试以查看是否可能发生任何问题,这将非常有帮助。
顺便说一下,用户无法配置软启动,那么初始设置是什么? 我们可以从数据表中看到4个设置。
最佳
Zeming
你好,查克,
如我所述,该系统的负载将具有60US 2A 瞬态,这将导致主机端出现900mA 脉冲。 如果主机默认为 USB 2.0,则900mA 脉冲将超出最大值 500mA 输出电流,因此我们 正在考虑 添加 PPHV 散装电容以降低峰值电流。
额外的体积将导致浪涌电流,因此我们想知道软启动是否能充分限制浪涌电流,以及额外的电容是否会带来其他问题?
最佳
Zeming