This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3080E:RS-485的信号衰减故障安全电路

Guru**** 2910640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3080E, SN65HVD72, SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067240/sn65hvd3080e-signal-attenuation-fail-safe-circuits-for-rs-485

部件号:SN65HVD3080E
线程中讨论的其他部件: SN65HVD72SN65HVD3082E

你好。

我指的是有关设计 RS-485的以下主题。 请你回答我的问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875145/sn65hvd3080e-rs485-application-note-for-protection/3238242?tisearch=e2e-sitesearch

此线程提供了一种通过故障安全电阻器 R3进行信号衰减的特定计算方法。

但是,此处所述内容仅适用于只有一个 UL 的情况。
您能告诉我如何计算多个 UL 的情况?

如果 r1=33kΩ,r2=120Ω,r3=3k,且节点数为32,则接收器的共模阻抗将为378Ω,我相信衰减值将为-19.2dB。
此计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SN65HVD3080E 已集成故障安全功能。 请参阅数据表第一页上的功能。  

    故障保护接收器(总线开路,短路,空闲)

    因此,您不需要额外的系列电阻器 R3来衰减信号。 请查看 本应用手册 ,了解内部故障保护如何工作(SN65HVD3080E 在这方面的工作方式与 SN65HVD72类似)。   

    如果您有任何其他问题,请告诉我。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao。

    非常感谢。
    我知道在这个 IC 中,故障安全电路是不必要的。

    但我想进一步了解 R3的信号衰减效应。
    我负责的产品的过去型号有这种故障安全电阻器 R3,但当时我无法与设计师取得联系,所以我不知道 R3造成了多少信号衰减。
    这种过去的型号不是 TI RS-485 IC。

    我会考虑将 IC 更改为 SN65HVD3080E,但在这样做之前,我想知道 R3会导致多少信号衰减。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您可以与32个节点共享原理图,将会有所帮助。 您不需要绘制所有节点。 我想了解如何在总线上应用电阻器(上拉,下拉,串联,端接)。  

    回到您的问题,如果 设置了一个节点,

    [引用 userid="500240" url="~ë 120Ω ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067240/sn65hvd3080e-signality-enerable-failure-safe-circuits for -RS-485]R1=n ü 33kΩ,R2=,R3k,

    如果交换 IC,衰减可能不会发生很大变化。 原因是总线引脚(A/B)的输入阻抗通常很高(SN65HVD3080E 的阻抗约为96kOhm),与120Ohm 相比,该阻抗可忽略不计。  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao。

    我已在 Excel 中编译了原理图和问题。
    请检查并 告知我是否有任何缺失信息。

    此致。

    e2e.ti.com/.../20220112_5F00_RS_2D00_485_5F00_Attenuation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。 在我们讨论这些问题之前,您能否确认您是否能够更改每个节点的设计? 我的理解是,除了交换 SN65HVD3080E 之外,您不能进行任何更改。 正确吗?   

    回到您的问题,  

    1) 375欧姆是2个120欧姆端接的最大负载。 在您的情况下(所有节点均已终止),您需要确保总负载(包括所有节点的 R1,R2,R3,Rin)不小于54欧姆。 SN65HVD3080E 的 BTW,电阻值约为96千欧。  

    2)是,R3会影响总负载。

    3)什么是 RC? 基本上,信号除以 R1和 R3。  

    4)我认为每个节点的衰减不会随多个节点而改变。 但是,多个节点确实会增加总线负载。  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的回复。

    我很抱歉这种困惑。 我上次给你的示意图中有一个错误。 终端电阻器未连接到所有节点,而是连接到一个主节点和一个从节点。
    故障安全电阻器(R1和 R3)连接到所有节点。
    我将再次向您发送示意图,以确保其准确。

    e2e.ti.com/.../20220118_5F00_RS_2D00_485_5F00_Attenuation.xlsx

    请您检查一下,因为我认为这可能会影响1)和2)?

    [引用 userid="6489" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067240/sn65hvd3080e-signifere-failure-safe-circuits for -RS-485/3955246#3955246"],在我们讨论这些问题之前,您能否确认您是否能够更改每个节点的设计[报价]

    它仍处于设计阶段,可能是 SN65HVD3080E 以外的收发器 IC。 因此,让我假设这条线程中的 RIN=12kΩ。
    如果这不能回答您的问题,或者您有其他问题,请再次告诉我。

    回到问题。

    1),2)
    在修改的原理图中,最大负载是否仍为54Ω? 此外,您是如何得出54Ω 值的?
    您还能告诉我如何从此结果计算 NUL 吗?

    3) RC 是电缆的直流电阻。 我认为它不是主导性的,所以我忽略了它。

    4)我明白了。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1)和2),请参阅 SN65HVD3082E 数据表中的图7-2。  

    基本2个端接(每个120欧姆)变为60欧姆。 375欧姆是最大负载。 总阻抗约为54欧姆。

    如果没有其他负载,且输入阻抗为12kOhm,则最大节点数为32 (12000/375)。  

    3)我同意忽略 RC 是可以的。  

    我认为您的 xls 文件中的计算结果是正确的。 如果假设输入阻抗为12k 欧姆,则它是 R1 (33k 欧姆)的主要比较。 基本上,输入阻抗与 R1平行。 如果您有任何其他问题,请告诉我。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    很抱歉耽误你的回答。

    我可以理解3)。 谢谢!

    你能告诉我关于1)和2)的更多信息吗?
    我了解了54Ω…
    我记得,在 RS-485标准中,驱动器的最大负载阻抗为54Ω Ω。

    [引用 userid="6489" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067240/sn65hvd3080e-signatif-enere-failure-safe-circuits for -RS-485/3955246#3955246"]为例(所有节点均已终止),您需要确保总负载(包括 R54R1/R4R3)小于所有的 Ω[。

    请告诉我这方面的情况。
    您能告诉我,总负载(包括所有节点上的 R1,R2,R3和 Rin)最终会在电路中达到多少?

    [引用 userid="6489" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067240/sn65hvd3080e-signatem-enerance-failure-safe-circuits for -RS-485/3960401#3960401]]\n 如果没有其它负载,具有12kOhm 输入,最大阻抗为32/375节点。  [/引用]

    此外,我知道如果没有负载,最大节点数将为32。
    我想知道如何计算连接故障安全电阻器时的最大节点数,就像在这种情况下一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿达奇-桑,

    感谢您的耐心等待,我们明天将在 CST 业务结束前与您联系。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大负载为54欧姆,包括两个端接(120欧姆)和所有总线负载(375欧姆)。 这是您的总预算。 如果您在总线上增加了更多的负载(如上拉和下拉电阻器),则此额外负载不能使总负载小于54欧姆。 您可以查看此博客作为示例。 估计泄漏电流可能更容易,而不是阻抗。  

    (+)自动极性 RS-485总线可支持多少负载? 模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛