This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:使用 USB 3.0时无法连接两个以上的 USB 设备

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070243/tusb8041-q1-unable-to-connect-more-than-two-usb-devices-when-using-usb-3-0

部件号:TUSB8041-Q1

我们正在使用此 USB 集线器(基于 TUSB8041IPAPRQ1) 。只要连接到 USB2.0端口,就可以检测到所有四个设备。

但是,当我们连接到 USB3.0端口时,我们无法检测到2台以上的设备。 连接第三台设备时,主机无法检测到第三台设备,或者开始 丢失 另一台设备。

是否需要注意任何寄存器设置?

所有配置都设置为默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rajesh,

    请注意,在 USB 3.0速度下,集线器和设备的功耗要高得多,您能否确认3.3V,1.1V 或 VBUS 线路无降速?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测量了所有三个点(3.3V,1.1V 和 VBUS)的电压,这些线路没有电压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据使用的端口,您是否看到任何区别?  您可以分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注此 JMMN,请告诉我这是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSTX 线路的串联电容器是否位于原理图的另一部分?  如果您只安装1或2个 USB 3.0设备,它们是否工作良好/一致?  集线器下方的热垫上是否有足够的焊料,这会影响设备的运行,特别是在较高的功率状态下。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    是的,系列电容器位于原理图的一个单独部分,如上所述。 SSTX 差动对各有一个0.1 UF 系列电容器,并在从连接器上的 USB 集线器退出之前使用共模扼流圈进行过滤。  

    关于您的第二个问题,我们能够通过1台 USB 3.0设备实现一致的操作, 通过2台设备实现间歇性操作,并且在安装了第3台和第4台设备的情况下无法操作。 为了澄清问题,连接了4个设备,插槽1和2保持工作状态,插槽3和4被丢弃。  

    我们的散热垫的布局如下所示, 其底板会下沉到主板接地平面上。

    谢谢你,

    约翰·斯泰恩斯特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    您能否确认是否有足够的焊膏?  只有当下游设备上的浪涌电流高,VBUS 漏电或接地板连接不足时,我们才会看到这种行为。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

    是否有任何方法可以在不卸下 IC 的情况下检查此问题? 拆卸时需要使用热风枪,否则可能损坏周围的部件。  

    谢谢,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我会先检查浪涌漏电情况,即使 VBUS 短暂低于4.8伏,许多 USB 设备也会下降。

    通常,X 射线最容易检查焊料覆盖范围(如果有)。  我同意无需移除 IC 。

    此致,

    JMMN