This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 键盘接口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, LM8333, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070645/keypad-interfacing

“线程”中讨论的其它部件:TCA8418LM8333TCA8418E

我需要一个 IC 来注册键盘按键并使用最小数字引脚向 MCU 发送信号。 我有一个 MCU,我必须使用最小数字引脚将此键盘与 MCU 连接。 我还想注意放弃效果。 对于这两种功能,我都需要一些 IC 或一些设计帮助。
谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali,

    请参阅以下技术说明及其与此主题相关的资源。 使用 MSP430 MCU 的低功耗十六进制键盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,贾 斯
    感谢你的回复。
    实际上,我不需要 MCU。 我已经有一个8位 MCU。 我需要一个 IC 类移位寄存器,它可以使用最少数量的数字针脚在 MCU 和键盘之间建立接口。
    我还需要一种解决方案来补偿键盘的跳动影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以上文档是我从 MCU 的角度所能提供的帮助。 您可能需要查看 TI 的接口产品,以获得其他适合您需求的解决方案。 https://www.ti.com/interface/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 I²C 个键盘扫描器,如 TCA8418或 LM8333。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    感谢你的回复。
    如果我使用 TCA8418 扫描仪,我是否还需要安全部件?
    我认为  TCA8418 将完成我所寻找的工作。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种设备都有内部去抖滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    我注意到 TCA8418是3.3V 输入电源设备。 是否有5V 类似的器件可用? 我不想在设计中增加降压转换器成本,因为我的产品是 USB 操作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们的键盘扫描器使用低电压 CMOS 技术,因为这些设备通常用于低电压节能的电池应用。

    TCA8418/TCA8418E 可能是您要查找的设备,但针脚上允许的绝对最大电压为4.6V。

    如果您不愿意使用转换器添加一条额外的3.3V 线路,那么我能想到的唯一选择就是将电压施加到引脚上,并将 I2C 线路的电压低,二极管从5V 到所需引脚。

    因此,在本例中,如果我们假设正向降下每一个二极管大约为1伏,那么 Vcc/SDA/SCL 将会看到大约3V,尽管 VForward 取决于电流消耗。 我能想到的唯一的主要缺点是,通过二极管,您将会有更多的功耗浪费。 我不确定这是否是最好的方法,但这是我唯一可以考虑的方法,而不用使用直流转换器来降低电压。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,如果是这样,我可以使用 TLV2217-33KURG3等 LDO 来使其正常工作。 感谢你的所有帮助。