This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:重置 TCA9539-Q1

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070180/tca9539-q1-reset-of-tca9539-q1

部件号:TCA9539-Q1

大家好,团队

有关 TCA9539-Q1有两个问题:

  • 打开 VCC 后是否需要重置
  • 在操作 IIC 读写之前,我 是否必须 向上拉复位,然后 再次向下拉复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有自动开机重置。

    除非您确实要重新初始化所有寄存器,否则以后不需要执行重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈泽尔

    克莱门斯说过,电源关闭后,设备将自动复位。 执行 I2C 读取或写入时无需重置。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    可能还有另一个问题:打开 TCA3539电源时  ,INT 的状态始终很低(我的客户 希望使用 INT 来监控 GPIO 的变化)。 复位后,INT 变为 HIGH,且功能正常。

    我应该怎么做来分析这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    你有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在通电过程中,输入缓冲器尚未正常工作,因此确实可能检测到电压变化。

    无论如何,配置引脚后应清除中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是这一问题可能是由时间问题引起的?

    以及客户如何  验证这一点?

    如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是不可避免的。 开机时没有以前的状态,因此实际状态可能与设备认为以前的状态不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈泽尔

    有两种方法可以解决断言的 INT。  

    1)启动后切换#reset

    2)通电后读取所有输入寄存器。  

    这将重新初始化状态机。  

    电源后立即触发的输入通常是由于 Vcc 上升期间 p 端口的状态。 我认为 p-端口的“默认”输入状态被计时为 POR 阈值。 如果您有一个较大的 RC 常数(如 p 端口上的大拉),那么在通电并触发 INT 后,从低到高的转换可能会发生。  

    -鲍比