This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:947和948匹配的时间要求

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069858/ds90ub947-q1-timing-requirements-for-947-and-948-matching

部件号:DS90UB947-Q1
“线程:算法”中讨论的其它部件

嗨,TI

目前,当947和948匹配时,我们使用了电路,但948的锁不稳,锁不好,948的寄存器配置无法写入。

考虑到这可能是由于时间的原因,他们的正确时间是什么?

到目前为止,我们确定的时间如下:

947加电→拉起947→948的 PDB 加电→拉起948的 PDB→配置947→配置948

这种定时是否正确?每?的正确时间间隔是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎希扬,  

    有关 电源轨,PDB 和设备到设备的间隔时间所需的时间,请参阅947和948数据表中的建议的开机顺序图和表。  

    请告诉我您是否还有其他问题,如果仍有问题,请告诉我;然后发布947和9试版 VDD 和 PDB 滑轨的通电波形。

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan

    问另一个问题:

    如果947和948的链路正常,但 PDB 未被拉高,则947和948的寄存器配置是否成功?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    PDB 运行较高是设备的启用功能。 必须先启用设备,然后才能注册配置为947,并使用948锁定设备。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan

    目前,我们的电路948的锁不稳,类似于 PWM 波形,947配置的948寄存器经常出现故障,显示屏的抖动严重,您认为这是什么原因?   

    FPD 链路模式为同轴模式,

    947 MODE_SEL0:#5;MODE_SEL1:#6  

    948 mode_SEL0:#5;mode_SEL1:#2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎希扬,  

    您能否在 ALP 软件中提供地图分析工具结果? 您还能提供示意图吗?

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan

    示波器图像是948,的锁定信号,948的 R1045已更改为4.7K

    e2e.ti.com/.../5706.pdf

     e2e.ti.com/.../947.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎希扬,

    锁定信号似乎是间歇性/边缘性的。 请提供来自 ALP 软件 的地图分析工具结果:https://www.ti.com/lit/pdf/snlu243

    这将使我们更好地了解这种联系的边缘程度。  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan

    使用同轴模式的947和948有寄存器配置示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎希扬,  

    [引用 userid="506719" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069858/ds90ub947-Q1-time-requirements-for-947-and -948 match/3963540#3963540"]使用同轴模式的947和948的寄存器配置示例。

    您的问题到底是什么? 您是否能够通过 ALP 软件提供地图分析工具结果?  

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan

    问题已经解决,这是时间问题