This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2411:数据表中具有下拉含义

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2411, DS92LV2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069511/ds92lv2411-w-pull-down-meaning-in-the-datasheet

部件号:DS92LV2411
“线程”中讨论的其它部件: DS92LV2412

大家好,团队

我想了解 DS92LV2411的 Pin 函数。
DS92LV2411的数据表第3页上有一个 PIN 函数表。
表中有一个“类型”项,表示 w / pull-down。
我在数据表中找不到描述。
请告诉我这是什么意思。
请告诉我以下第一季度~第四季度

问题1“w /”是什么意思?

问题2“下拉”是指内置下拉端子? 对吗?

Q3内置下拉时的下拉电阻值是多少? (数据表中没有规格)

问题4在同一数据表中,DS92LV2412的8.3.2.10 DES 带输入引脚的描述如下:

"低时开路(NC),不需要下拉(内部下拉)"
同样,当使用 w /下拉设置带输入引脚的低电平时,它表示不需要外部下拉电阻。

但是,对于 DS92LV2411的终端,没有特别记录外部下拉电阻的必要性。
如果 DS92LV2411的端子上写入了 w/下拉式(如配置引脚),请在输入端子上设置为 LOW (低)。
它是否需要外部下拉电阻器?

还是像皮带输入针一样打开没有问题?

感谢您的澄清。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    今天是美国的假期,所以我们将在明天1-18-22回到办公室。 感谢您在此期间的耐心等待  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西您好,

    好的,等待您的反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    [引用 userid="423996" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069511/ds92lv2411-w-下拉式数据表含义"] Q1“w /”是什么意思?

    这意味着“带下拉菜单”

    [引用 userid="423996" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069511/ds92lv2411-w-pull-mean-ine-datashe"> Q2“下拉”是指内置下拉式终端? 对吗?

    是的,这意味着引脚内部有一个接地的下拉菜单

    [引用 userid="423996" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069511/ds92lv2411-w-下拉式-数据表中的含义]Q3内置下拉式电阻值是什么? (数据表中没有规格)

    我们需要在内部检查这一点,看看我们是否有数据。 这是一款传统设备,因此可能需要几周时间来检查我们是否可以指定典型的下拉电阻  

    [引用 userid="423996" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069511/ds92lv2411-w-下拉式数据表含义"]

    问题4在同一数据表中,DS92LV2412的8.3.2.10 DES 带输入引脚的描述如下:

    "低时开路(NC),不需要下拉(内部下拉)"
    同样,当使用 w /下拉设置带输入引脚的低电平时,它表示不需要外部下拉电阻。

    但是,对于 DS92LV2411的终端,没有特别记录外部下拉电阻的必要性。
    如果 DS92LV2411的端子上写入了 w/下拉式(如配置引脚),请在输入端子上设置为 LOW (低)。
    它是否需要外部下拉电阻器?

    还是像皮带输入针一样打开没有问题?

    [/引用]

    这更像是一个系统级别的问题。 通常,对于这样的带有内部下拉的引脚,电阻通常相对较高,这意味着引脚的下拉较弱。 在低噪声环境中,这意味着插针无需外部下拉即可设置低电平, 但通常最好的做法是至少将外部下拉作为占位符,以确保噪音不会在整个系统环境中意外地将针脚拉高  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="238398" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069511/ds92lv2411-w-下拉含义数据表/3960374#3960374"]文档 

    凯西您好,  

    感谢您的回复。

    很好地记录了。

    对于 Q3 下拉电阻值,请在您获得后告诉我。

    正在等待更新。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    在检查下拉菜单上的数据时,我们无法找到下拉电阻范围的任何明确指示,此时此设备是一个相当旧的旧部件,因此我们似乎不可能获得此信息。 我建议客户如果担心噪音耦合并将针脚拉高,至少应在其设计中保留填料选件,以便在绑带针脚上安装可选的下拉电阻器。 他们可以在执行系统级验证并确认没有问题后选择不填充电阻器  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西您好,

    谢谢你。

    明白了。