This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:TI 是否有任何推荐的用于 FPGA 的 IP 核心?

Guru**** 2772235 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069600/dp83867e-do-ti-have-any-recommended-ip-core-to-work-with-fpga

部件号:DP83867E

大家好,团队

我的客户希望使用 FPGA 控制 DP83867E。 您能帮助回答以下问题吗?  

客户询问  

1. TI 推荐的 IP 核心是什么,还是有客户采用的 IP 核心?

2.您是否知道 IP 核心的 IP 供应商? 有或没有采纳结果都是可以的。  

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    我相信有一些 Xilinx 板控制 DP83867。 我看到的一个例子是 VC190,但我想那里有更多的解决方案。  

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,  

    感谢您提供信息。

    除了 Xilinx 之外,您是否知道可以与 DP83867配合使用的任何其他 IP 核心? 客户想知道。

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    除了 Xilinx 之外,我们没有更多的建议,但如果有一个符合 PHY 设计规范的核心,它们也可以工作。

    顺祝商祺!

    杰罗姆