This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USBPD Alt 模式,TUSB1064进入 ALT 模式,带有 DP 至 HDMI 转换器

Guru**** 2585405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1064, TUSB1064RNQEVM, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070668/tps65987d-usbpd-alt-mode-with-tusb1064-entering-alt-mode-with-a-dp-to-hdmi-converter

部件号:TPS65987D
线程中讨论的其他部件: TUSB1064TUSB1064RNQEVMTUSB564

使用  TPS65987D 与 TUSB1064协商 USB PD Alt 模式,以将信号转换为可选模式,并使用 Display 端口到 Display 端口电缆将信号转换为监视器。 我尝试使用三种不同的 DP 转 HDMI 转换 器,但它们都不允许显示功能。我已经验证了 HPD 信号切换,即 DP 连接器具有3.3V。 我已使用坞站验证转换器是否可以与 s20设备配合工作。 我不知道还有什么可以检查以解决这个问题。 我已经附上了 PD 协商以及原理图和 PD 控制器配置的几张图片。  

  e2e.ti.com/.../Altmode_5F00_project.pjte2e.ti.com/.../altmode-with-converter.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../altmode-with_5F00_converter.zip 总相位 PD 分析仪的 TDC 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔森,

    根据您所描述的内容,我将把这张机票发送给 TUSB1064团队。  我更专注于事物的力量和 PD 方面,基于您的问题,这似乎是正确的。  TPS65987D 正在进入正确的备用模式,mux 正在设置为正确的状态。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔森

    从示意图看,您的 AUX 总线是 AC 耦合的,AUXP 上有1M 个上拉,AUXN 上有1M 个下拉? 如果测量 AUXP/N,共模电压是多少?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,没有去耦合帽,也没有上拉或下拉。 两者的共模为3.3V。 自 DP 至 HDMI 转换器使用时,将数据提取到3.3和2k,这一点非常有意义。 然后连接 到 PTN3381D 以执行水平移位。 我采用了 TUSB1064 EVM (TUSB1064RNQEVM),所有的扩展都是 DNP,没有交流耦合盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔森

    您使用的是 DP 转 HDMI 无源适配器还是 DP 转 HDMI 有源协议转换器?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它非常活跃,因为我使用的是 IC  PTN3381D https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PTN3381D.pdf

    V/r

    卡尔森·马吉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔森

    PTN3381D 是被动液位调节器。 对于这种特定设计,您需要一个活动的 DP 到 HDMI 协议转换 器,如 MCDP2900,media.digikey.com/.../MCDP2900_DS.pdf。

    在 AUX 问题上,由于您要从 C 型连接器连接到 DP 连接器,假设源中已有100k 上拉/下拉,其中有交流耦合电容器,而汇中已有1M 上拉/下拉,其中有交流耦合电容器, 然后 TUSB564上不需要上拉/下拉或交流耦合电容器。 但您需要确保 AUXP 和 SBU2共模电压介于0和0.4V 之间,AUXN 和 SBU1共模电压介于2.7和3.6V 之间。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的关注。不知道手机不支持无源适配器。有源适配器工作正常。  

    V/r

    卡尔森·马吉纳