This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:Linux/TUSB9261:Linux 闪存刻录机代码

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070867/linux-tusb9261-linux-tusb9261-linux-flash-burner-code

“线程”中讨论的其它部件:TUSB9261

您好,

我们需要从和 ARM 主机编程 TUSB9261:是否可以向我们发送 tusb926x-flashburner 的来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Linux 闪存器不再受支持。据报道,当前源无法正常工作,客户需要进行一些更新才能正常工作。 如果可以,我可以向您发送源代码。 请接受我朋友的请求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望通过电子邮件接收源代码(icanjji@crz-tech.com)
    我正在使用 CPU ls1043a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过 E2E DM 发送了邮件,您是否收到了邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未收到,请再次发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次发送了软件。 E2E DM 可在屏幕右上角访问。