This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:需要 HDMI 到 LVDS 解决方案

Guru**** 2784365 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, SN65LVDS93B-Q1, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069771/tfp401a-q1-need-a-hdmi-to-lvds-solution

部件号:TFP401A-Q1
线程中讨论的其他部件: SN65LVDS93B-Q1DS90UB949-Q1TS3DV642-Q1DS90UB948-Q1

大家好,团队

我的客户有一个汽车项目需要 HDMI 到 LVDS 桥接器和 HDMI MUX 解决 方案来支持分辨率为1280x800的10英寸 LCD。

https://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf

  1. 基于上述应用说明,我建议他们使用我们 的 TFP401A-Q1+SN65LVDS93B-Q1。 我对吗? 或者,您是否有更好的解决方案?
  2. 关于  HDMI MUX,我应该向 您宣传 TSX642-Q1 对吗?


谢谢!

凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了应用说明之外, 您还可以使用 FPP-Link 的 DS90UB949-Q1 +兼容的 FPP-Link III 解串器。

    TS3DV642-Q1是要推广的 HDMI MUX 的汽车版本。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的回复!

    1. 那么  TFP401A-Q1+SN65LVDS93B-Q1或 DS90UB949 - Q1 +兼容的 FPD-Link III 解串器都可以工作吗? 哪一种产品更便宜,更有好处?

    2. 如果我的客户还需要摄像头 FPD 链接,请使用1080p/HD (1280x800)/720p 串行器和去线器。 你有什么建议吗?  
      我 实际上在这里发布了 E2E:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1069783/ds90uh940n-q1-fpdlink-solution-design-check
    3. 抱歉,我不熟悉 FPDlink,如果客户有8台摄像机, 他们需要8套 序列化器和去饱和器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的问题转发给 FPD_LINK 团队,并要求他们提供反馈。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊莱

    今天是美国的假期,所以我们将在星期二1-18-22重新就职。 感谢您在此期间的耐心等待  

    此致,

    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    1)上述应用手册是在同一主板上设计 HDMI 至 LVDS 转换器的正确工具。  尽管如此,您也可以将我们的(HDMI SER) DS90UB949-Q1与(LVDS DES) DS90UB948-Q1一起使用,以完成相同的工作。

    对这个价格我说不出什么。 您需要咨询营销团队。

    2)我们有多种用于摄像机应用的 SER-DES。 要建议您使用正确的设备,请提供更多详细信息,如帧速率,数据类型,分辨率和接口类型。

    3)如果客户有8台摄像头,则需要8台 SER + 2台集线器 DES。 每个集线器 DES 最多可以连接4台摄像机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈姆泽:

    感谢您的热情回复。

    我仍有几个问题,我已将我的 FPDLink 建议发送给您进行检查。

    您能帮您勾选信箱吗?  

    期待收到邮件反馈!

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我已通过电子邮件回答了您的所有问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David / Hamzeh 您好,

    非常感谢你们的回复!