This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:当前叠加

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069614/lmh6525-current-superposition

部件号:LMH6525

大家好,团队

客户希望增加输出电流。  他 想堆叠多个频道。  

他改变了 IR 输入电阻,当前输出尺寸可以改变。  如果 IR 通道的电阻是固定的,并且差分信号通过 FPGA 的 IO 端口输出以控制 EN2+,EN2B--,则此时电流不会叠加。  断开 EN2+和 EN2B-引脚,电流值仍然相同。  他如何使电流达到200mA 以上?

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    此问题是否有更新?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    此问题是否有更新?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我增加了 LVDS 信号以控制 EN2,EN2B,EN3,EN3B,但电流输出没有增加,输出保持不变 ,Ω