This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:TI 驱动程序支持 Linux 2.6.xx?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067640/dp83869hm-ti-driver-support-linux-2-6-xx

部件号:DP83869HM

大家好,团队

快速提问客户想知道我们 的驱动程序是否 支持  Linux  2.6.xx

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好安德鲁,  

    感谢您的查询。

    可通过以下链接查看 Linux 驱动程序版本支持。

    https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/net/phy/dp83867.c

    客户需要转至相应的版本树,查看驱动程序是否受支持。 如果没有, 他们将不得不对其进行端口连接。

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好安德鲁,  

    我没有听到你的声音,也没有结束我的发言。

    此致,

    斯里尼瓦萨