This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:是否可以使用电缆驱动程序(例如 LMH0302,LMH0001或其他)通过单个同轴电缆传输 IP 宽带网络?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0001, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070938/lmh0302-can-a-cable-driver-eg-lmh0302-lmh0001-or-others-be-used-to-transmit-an-ip-broadband-network-over-a-single-coaxial-cable

部件号:LMH0302
线程中讨论的其他部件:LMH0001DP83TC811DS30BA101

我的目的是将 phy 芯片的100欧姆差分输出连接到 LMH0302,LMH0001或其他设备,以便通过单个同轴电缆实现 IP 网络传输。 我想知道这是不是可能的? 你有什么相关的建议吗? 我正在附上示意图。我使用的 phy 芯片是 DP83TC811或其他芯片