This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001-Q1:ESD 测试问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001-Q1, TPD2E2U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070810/tpd4e001-q1-esd-test-issue

部件号:TPD4E001-Q1
《线程》中讨论的其他部件: StrikeTPD2E2U06-Q1

尊敬的团队:

我的客户将我们的 TPD4E001-Q1用于100Base-TX PHY。 但在执行15kV 空气放电模式(330pF/330R)时,设备出现故障。 我们的设备可以支持此模式(330pF/330R)吗? 如果没有,我们是否还有其他建议? P2P 是最好的。

谢谢,致以最诚挚的问候。

雪莉酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雪莉

    您能否澄清 TPD4E001-Q1在15 kV 撞击期间是否断裂或物理层是否断裂?  

    此致,

    马特·史密斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    我们的设备损坏,PHY 工作正常。 我注意到,在15kV 冲击下,我们的设备只能支持150pF+330ohm 放电网络。 但客户需要330pF+330ohm 放电网络,低于15kV,这种网络的能量似乎更大。 我向客户推荐我们的 TPD2E2U06-Q1。

    我们是否有任何文件介绍  不同的放电网络的差异?

    谢谢,致以最诚挚的问候。

    雪莉酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雪莉

    TPD2E2U06-Q1绝对能够经受以300 pF 330欧姆的电压下15 kV 空气间隙冲击的冲击。 该电容和电阻级别与 ISO10605标准相对应,您可以在本应用手册 中了解这些标准:https://www.ti.com/lit/an/slva954a/slva954a.pdf?ts=1642782724621&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致,

    马特