This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:CAN_H 和 CAN_L 输出异常

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070846/tcan1044v-q1-can_h-and-can_l-have-abnormal-output

部件号:TCAN1044V-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户使用 TCAN1044VDRQ1,发现 CAN_H 和 CAN_L 的输出异常。 客户已尝试更改终端分辨率,并尝试删除终端分辨率。 但没有改善。

波形如下所示:

实际上,客户 以前使用的是 NXP 1042,波形正常...

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    感谢大家分享这个问题和波形。  

    TCAN1044示波器镜头中的主导向隐性(D>R)过渡非常缓慢。 当收发器释放总线,CANH 和 CANL 自然衰减为常见隐性电压时,就会发生这种转换。 这意味着这种转换与收发器本身相对独立(不是主动驱动)。 D>R 转换时间主要是 CANH 和 CANL 之间的 RC 关系造成的。 这包括每个信号线路的总线电容以及它们之间的电阻(端接)。 通常,当我看到这样的缓慢跌落时间时,这是由未端接的 CAN 总线或具有大量总线电容或差动电容的总线造成的。  

    • 在此测试中,CAN 总线上是否有其他部件? 总线帽,差分帽,端接电阻,其它收发器? 如有可能,请包括值或示意图。  
    • 除收发器交换外,所示的两个测试结果之间是否有电路板差异?

    如果此处未发现任何差异,我们可以进一步了解 CAN 总线上显示的差异。

    • 能否使用万用表测量 CANH 和 CANL 之间的电阻以确保端接正确到位?
    • 能否测量 CAN 总线的电容(CANH 至 GND,CANL 至 GND,CANH 至 CANL)? 确保在此测量过程中未测量端接电阻。

    请告诉我您是否发现了其他问题或在此期间有其他问题。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    终端分辨率为1.6k。

    TJA1042和 TCAN1044的电路相同。 客户是否应该取下56pF 帽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    客户是否能够通过万用表测量来确认此电阻? 他们能否确认两块板的电容测量值大致相等?  

    测试的所有 TCAN1044设备是否都出现这些异常波形? 还是只有少数几台设备显示了这种行为?  

    使用56pF 电容器进行的附加测试将正常。 我不怀疑这种相对较小的价值会产生如此大的影响。 我认为原因与 CAN 线路之间的电阻有关。  

    此致,
    埃里克·肖特