This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:与 DP83822HF 的差异-是否允许完全 MLT-3配置?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071002/dp83822h-differences-against-dp83822hf---is-full-mlt-3-configuration-allowed

部件号:DP83822H

您好,

我们采用 了 DP83822HF 设计,在以太网线路中使用无转换(电容式)耦合(请 参阅 https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf)。 我们通过将输出调制配置为 Class 来实现这一目的

由于组件短缺,我们假装使用 DP83822H (wihtout F),这不支持100BASE-FX 通信。 我们不使用 100BASE-FX,但我们将输出调制的配置修改为完全 MLT-3或 A 类。我们通过将寄存器0x0404H (LDCSEL)设置为0x0024而不是默认值0x0020来实现这一点 (请参阅产品数据表 第81页)。

我们的问题是: 我们是否能够在  DP83822H (无 F)中设置完整 MLT-3配置(0x0404h -LDCSEL),或者此功能仅在  DP83822HF 中可用?
 
感谢你的帮助,
 
此致,  
理卡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricard,

    从第8.4.4节看,100BASE-FX 似乎不使用 MLT-3信号,这意味着它在100Base-TX 期间存在,这正是您使用的。 在这种情况下,这应该是正常的,并且您应该能够设置完整的 MLT-3,如上所述。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您的快速回答!

    此致,

    理卡德