This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB928QEVM 的解锁状态有问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070515/ds90ub925q-q1-problem-with-unlocking-status-of-ds90ub928qevm

部件号:DS90UB925Q-Q1
“线程:测试DS90UB928QEVM”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 团队:

现在我正在使用去解器 DS90UB928测试板载 DS90UB925,下面是详细信息:

  • 测试设备:
    • DRA74X/DAR75X/TDA2X CPU 板
    • DS90UB928QEVM
  • 测试条件
    • 硬件
      • 使用  FPDLink 电缆连接两块板,当我使用949到928测试时,此电缆正常
      • 用于 EVM 的 DRA7xx EVM + 12V 电源
      • 用于串行化器板的12V 电源
    • 软件
      • DS90UB925只打开电源,在 pclk/vs/de/VIN[23:0]引脚上没有视频信号
      • DS90UB928QEVM PDB 保持较高性能,LFMODE MAPSEL BISTTEN OEN BISTC OSS_SEL 全部处于较低的正常运行状态。
  • 结果
    • DS90UB928QEVM 传递信号保持较高水平,但锁定信号始终保持较低水平。
    • 我们可以转储925个注册表,如下所示
    • 0000:36 00 00 D2 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 a0 00 6 ..........
      0010:00 00 00 00 1a 00 00 Fe 5e A1 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00······ ^…
      0020:00 00 25 00 00 00 00 00 00 24 00 a0 00 00 00 00 00 $...
      0030:03 10 00 00 00 00 08 34 00 0A 20 21 00 f0 00 ....... 4. !
      0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      0050:2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 /..........
      0060:00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      0070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      0080:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      0090:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      00A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      00b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      00c0:00 00 80 00 48 08 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...@
      00d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      00e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
      00f0:5F 55 42 39 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB925 ..........
    • 您只能在 reg 0xc[0]上看到链接,在 reg 0x6上看不到 DES ID
  • 未来的尝试
    • 我将 ds90ub925设置为使用内部时钟生成模式,没有效果。 REG 设置如下所示
    • 0x66 0x03
      0x67 0x06
      0x66 0x07
      0x67 0x20
      0x66 0x08
      0x67 0x03
      0x66 0x09
      0x67 0x1E
      0x66 0x04
      0x67 0x98
      0x66 0x05
      0x67 0xd4
      0x66 0x06
      0x67 0x20
      0x66 0x0c
      0x67 0xd8
      0x66 0x0d
      0x67 0x23
      0x66 0x0a
      0x67 0x0a
      0x66 0x0B
      0x67 0x02
      0x66 0x0E
      0x67 0x03
      0x66 0x03
      0x67 0x11
  • 问题
    • 为什么 ds90ub928可以锁定? 使用 ds90ub949 EVM 板进行测试时,该板可能会锁定。
    • 如果我应该在  pclk/hs/vs/de/VIN[23:0]引脚上应用信号? 如果是这样,我如何让928在 信号不在的情况下锁定?
    • 我用于925的图案是否正常?
    •   脱氧剂 和序列化器之间的锁定机制是什么? 也就是说,锁定的情况是什么?
    • 如果 ds90ub925有错误配置吗?

希望您能看到这一点并帮助我 ASP。

非常感谢您抽出宝贵的时间来帮助我解决这些问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金恒  

    我将研究这个问题,并在本周结束前提供反馈。 您能告诉我您设置的硬件绑带模式(mode_SEL)吗?

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,黄

    我只是喜欢这种产品,就像模式选择,tku