This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:FW 更新速度和错误分析

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070914/tusb8044a-fw-update-speed-and-error-analysis

部件号:TUSB8044A

大家好,团队

1. 我的客户通过 TUSB8044a 的 i2c 更新标量器固件,比通过 FTDI i2c 更新慢三倍。

他们能否通过 API 设置 I2C 速度? 或者仍需要修改 TUSB8044a 上的注册信息,如何确认。 

2.
读取数据时,如果超过30字节10倍,则会出现9个错误。 我的客户希望知道可能的原因。 或如何分析
错误返回字符串: 

6EB5F211078004380001AC3100001770B243696E7469712050726F5F31363148

6EB5F211078004380001AC3100001770B243696E74697120

正确的返回字符串: 

6EB5F211078004380001AC3100001770B243696E7469712050726F5F313631485130313931303030333000004CB30000031B0000019AD9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过以下操作码处理速度:  https://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf ,但默认速度应为400 kHz。

    它们能否提供有关 I2C 通信的更多信息,如协议跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    默认值为400kHz,最大速度是多少? 因为我看不到你给我的文档中的最大速度。

    我将尝试从我的客户那里获取协议跟踪。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    400 kHz 是最大速度。