This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3222E:图9-1 C1,C2,C3和 C4的额定电压

Guru**** 2862810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070719/trs3222e-voltage-rating-for-figure-9-1-c1-c2-c3-and-c4

部件号:TRS3222E

您好,

我的客户对数据表图9-1 C1,C2,C3和 C4有疑问。
这些电容器应分别具有多少额定电压?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,希拉诺,

    我们建议所有四个电容器至少使用10伏电流。 所有四个电容器的16V 额定电压通常是留出一定空间的最佳选择。  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    感谢您的回复。

    此致,

    希拉诺