This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:在1.25G 2.5G 和10.3125G 之间自动切换

Guru**** 2383510 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070742/ds110df410-automatic-switch-between-1-25g-2-5g-and-10-3125g

部件号:DS110DF410

大家好,团队

我的客户使用 DS110DF410获取以太网数据速率,并希望 自动在1.25G 2.5G 和10.3125G 之间切换

根据表2,如果我们将0x2F 写入0x06,它可能会得到1.25和10.3125Gbps。

根据表3,如果我们将0x2F 更改为0x56,则分隔符将为1,2,4,8,我们能否获得1.25G 2.5G 和10.3125G?

谢谢

巴西

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chi,

    你正朝着正确的方向前进。   将分禾器比率设置为1,2,4,8将允许您锁定到1.25G,2.5G 和10.3125G,其中一个 VCO 组设置为10G,另一个设置为10.3125G。  为了设置适当的分隔比,请设置寄存器0x2F[7:4]= 0x6。

    您还需要在寄存器0x60,0x61中为组0设置 PPM 计数,在寄存器0x62,0x63中为组1设置 PPM 计数。  我建议将组0设置为10G,组1设置为10.3125G。  要执行此操作的计算详见数据表中的表2。

    一般情况下,请按照以下步骤操作。

    谢谢,

    绘制