This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:GPIO

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070800/tca6418e-gpio

部件号:TCA6418E

尊敬的团队

TCA6418EYFPR 的 GPIO 端口是否需要 高拉?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO PULLx 寄存器可以启用内部下拉电阻器。 没有内部上拉电阻器。

    任何未使用的输入都需要一个下拉或上拉电阻器,以防止其浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    默认情况下,设备启动时,所有 GPIO 端口均配置为输入,下拉菜单为50 kΩ。 克莱门斯是正确的,根据您的设计情况,您应该避免输入被浮动。 如果将未使用的引脚系在一起,选择向下拉至 GND 而不是向上拉,可能会节省极少的电流消耗。

    最佳

    丹尼