我们采用了 TFP410芯片的设计,可将 HDMI 输出到 LCD 屏幕。 到目前为止,我们在液晶屏上显示的任何内容都不成功。 随附的是我们的设计原理图。
我们的主板接收来自运行 Linux 的 SAMA5D4 Xplained 主板的3.3V 电源和控制信号。
I2C 通信似乎起作用,因为我们可以读取 H_RES 和 V_RES 寄存器。 H_RES 和 V_RES 返回合理的值并随分辨率变化。 我们没有使用 de 发生器。 HDMI 上的时钟输出也随分辨率的变化而变化,因此 TFP410似乎正在响应输入信号。
我们还为 HDMI 连接器上的5V 引脚提供了5V 电源,但这种情况没有任何作用。 即使没有5V 电源,HDMI 连接器上的热插拔插针也是4.x V
不确定我们的问题是硬件,软件还是两者的混合。 据我所知,硬件设计在理论上应该起作用,但我对这种芯片并不熟悉,所以我可能会出错。
接下来我应该检查什么?
e2e.ti.com/.../HDMI_5F00_IF_5F00_SCH_5F00_E2E_5F00_2022_2D00_01_2D00_20.PDF