This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036

Guru**** 2542210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070803/tusb2036-tusb2036

部件号:TUSB2036

您好,

我们正在使用 TUSB2036VFRG4,请参见随附的原理图。

我们在检测下游端口时面临问题。

我们在主板上使用2个端口。

1.在原理图中,我们没有将引脚(1)与 DP0/PUR (27)连接  

2. PWRON1-3所有引脚始终处于高位。

请您查看示意图并尽快与我们分享反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    上游端口连接不正确。  DP 上应有一个1.5万下拉至 DP0PUR,而不是 DM 上的下拉。  还应该有串联电阻器和电阻盖,但我希望上游链路可以正常工作,只需进行上拉修正。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    为什么 PWRON1-3都是高3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们处于低有效状态,因此高意味着处于非活动状态: