This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E RS485

Guru**** 2995420 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070904/am26lv31e-am26lv31e-rs485

部件号:AM26LV31E

您好,

我正在设计一种新设计,并选择与 AM26LV31EIRGYR 组件配合使用,用于:

  • 3个 RS422输出
  • 1 X RS485输出

 

该组件是否与 RS485标准兼容?

 

此致,

妈妈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 只有 RS-422负载(100 ̊ C 以上至少为2 V)才能保证电气特性。

    在54 Ω 负载下,需要使用 RS-485驱动器输出至少1.5 V 电压。 AM26LV31E 很可能可以做到这一点,但没有保证。 但是,差分接收器最多可以使用0.2 V 电压,因此在最坏的情况下,您的噪声幅度会降低。

    RS-422和 RS-485的总线电压限制略有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mor,

    克莱门斯说得非常好。 AM26LV31E 是为 RS422标准设计的。 该差分线路驱动器保证在100欧姆负载下输出+/-2V 的差压。 RS485驱动器设计用于驱动54欧姆负载的+/- 1.5V 差分输出。 AM26LV31E 可能会驱动这种类型的负载,但不能保证。

    RS422或 RS485标准接收器的输入灵敏度为+/- 200mV,用于确定信号是高还是低。 正如克莱门斯所说,您将使用 RS422驱动程序进行 RS485应用,从而降低噪音。  

    克莱门斯表示,RS422和 RS485标准对总线电压有不同的限制。 这是由于共模范围。  

    最大共模电压 RS422:-7V 至+7V

    最大共模电压 RS485:-7V 至+12V

    RS485设备的数据速率范围更广,最高可达50 Mbps,可在同一总线上支持更多设备,接收器的输入电阻更高。  

    此致,

    泰勒