This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000EVM:PCB 尺寸

Guru**** 2794795 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070690/thvd8000evm-pcb-dimensions

部件号:THVD8000EVM

您好,

我需要了解 THVD8000EVM 的尺寸。  主要是宽度和长度。   

谢谢,

布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon,

    THVD8000EVM 的尺寸大约为~4500.00mil x ~3240.00mil。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon,

    PCB 文件显示主板为4500mil (~115mm)到3240mil (~83mm)。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这是我用100mil 标头作为参考估计的结果。