This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:此部件可以替代 CAN 收发器桥接器吗?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD23, TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068244/sn65hvd23-can-this-part-replace-a-can-transceiver-bridge

部件号:SN65HVD23
“线程”中讨论的其它部件: Tida-01487

大家好,团队

我的客户 目前正在使用 CAN 收发器部件,该部件在内部两个 CAN 总线分支之间建立了一个桥接器。  他们想知道是否有办法用两 个 SN65HVD23收发器替换该部件,这些收发器与微处理器 CAN 外围端(RX/TX 线路)的适当连接?

这是否有效? 我们是否有任何应用程序备注可以为他们提供一些有关此方面的指导?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tida-01487是一个隔离的 CAN 桥;只需离开隔离器即可。

    另请参阅 前面的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    您好,Lauren,

    如果这听起来像您正在寻找的,如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    还有一个问题—
    如果他们采用该仲裁块,那么如果他们将其用作分支机构连接,则它看起来也会起作用,如下所示:

     

    基本上,他们优先连接到那里的1号巴士,2号巴士是一辆二级联接巴士。 这似乎是对的吗? 看起来它会以电子方式工作。

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    当然可以在这里包括一个 MCU,但当它需要驱动 CAN 总线时,它可能会使事情复杂化。 在所示的配置中,如果 MCU 和总线2尝试同时驱动 TX1信号,则可能存在争用。 为了避免这种情况,这两个输入可以组合在一起(允许0到多米诺骨牌)。  

    另一种方法是将 MCU 添加到总线1 bia 另一个 CAN 收发器。 可以通过将 CAN 1与 TCAN1046等双通道设备交换来简化这一过程。 这将简单地将 CANH 和 CANL 连接在一起,并将每个通道的数字信号分别路由到 MCU 和仲裁逻辑。  

    请告诉我这些选项中的哪一个听起来不错,或者您是否还想在这里完成其他一些任务。

    此致,
    埃里克·肖特