“线程: TCAN1145-Q1”中讨论的其它部件
大家好,团队
这是 TIK 的 Chris Park,我有几个问题与 TI 的 CAN 及其 ASIL 评级有关。
我正在考虑的产品分别是 TCAN1046A-Q1和 TCAN1145-Q1,它们具有功能安全功能和质量管理功能。
客户的应用是用于汽车的电动执行器,其供电电压约为5V。 他们希望使用 CAN 收发器的 ASIL-D。
据我所知,TI 的 CAN 收发器可以帮助实现系统级别的 ASIL 评级,但在收发器级别,它们没有任何 ASIL 评级。
问题如下:
这是否意味着 ASIL 评级可能因适用于哪些系统而异?
2.要使用 CAN 支持 ASIL-D,最好使用哪种具有一个或两个信道的设备(1046 / 1145)? 首选哪种设备(支持/质量管理)?
谢谢你。